请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ79616-Q1
我正在尝试测试用于电芯监测器的 OVUV/OTUC DAC(根据 9.3.6.4.5.2 OVUV 和 OTUT DAC 检查)。
DAC 的诊断似乎没有被触发:结果寄存器(在表 9-3. AUX ADC 测量转换公式)设置为其默认值:0x8000。
为了触发 DAC、我要配置 OVUV/OTUT 阈值、然后将 OVUV_CTRL 设置为[OVUV_MODE]= b11、[OVUV_LOCK]= 0x0、[VCBDONE_THR_LOCK]= 0x0 且[OVUV_GO]为 1。 该操作应在 Cell1 上执行锁定的 OVUV DAC。 OTUT_CTRL 也是如此。
然后启动/重新启动 ADC (ADC_CTRL1[MAIN_GO]= 1 且 ADC_CTRL3[AUX_GO]= 1)
我不知道为什么 AUX_OV_DAC_HI/LO 和 AUX_UV_DAC_HI/LO 结果寄存器没有填充 DAC 结果。