This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798 ICO 功能的默认状态

Guru**** 2770045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615025/bq25798-default-status-of-bq25798-ico-function

器件型号: BQ25798

您好、

我们将使用 BQ25798 开始一个新设计。  我有一个关于输入电流优化器 (ICO) 功能的快速问题。  是否启用了此功能(似乎符合预期)或禁用 ICO 功能(数据表中似乎暗示了这种情况)的默认状态?

我们希望电路在通过 I2C 进行任何通信之前启动并运行、并且由于电源提供的电流有限、需要 ICO 运行。  只需验证我们是否需要在器件按预期运行之前与该器件进行通信。

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    另一个问题:您能否提供有关与 BQ25798 (750kHz、2.2uH) 搭配使用的电感器的建议?  我可以选择一个、但如果有您的建议、我希望提供。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    ICO 默认为禁用状态。  即使 VINDPM 无法提供由 ILIM_HIZ 电阻分压器钳位的电流、VINDPM 仍将阻止充电器崩溃输入源。

    我们使用 2.2µH (WELHMI-74437346022) 获取 750kHz 效率数据。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    如前所述、我为 4 节电池组设计了 BQ25798 电池充电器/控制器。  我还有一个问题。  虽然 BQ25798 将负责电池充电和相关功能、但它不包含一项功能:电芯均衡。  我想找到一个配套的电池平衡芯片。  TI 及其他主要美国和欧洲公司(我已经找到)提供电芯平衡功能的芯片还包括许多其他电池监控功能、其中许多功能与 BQ25798 的功能重叠。  我正在寻找一种更简单的解决方案、它只能处理电芯均衡功能并且可以自主操作。  到目前为止、我发现唯一的 IC 就是 Ablic S-8265C。  您是否提供或知道类似的来像这个 IC 那样以简单的方式处理电芯平衡?  如果可以、我更倾向于使用 TI 的 IC 来实现该功能。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    根据您提供的说明、我认为 BQ77915 保护器 可能是您的目标。  BQ77915 |视频| TI.com 中的电芯均衡功能如何作用视频可能有助于说明其专门适用于此器件。

    需要注意的是、它不会报告它在电池上看到的电压供您使用/监控。 如果您更喜欢具有电池自主平衡特性的电池监测器、我们的 BQ76922 可能更合适。  

    此致、
    Alexis