This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:LMG3100R017 并行化

Guru**** 2770055 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R017, LMG3100EVM-089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613800/lmg3100r017-lmg3100r017-parallelization

器件型号: LMG3100R017
主题中讨论的其他器件: LMG3100EVM-089

您好、
两年前,在这个表格页面上,关于 GaN 在硬开关情况下的并联连接,它说:“在硬开关应用中,我们仍在进行研究,以了解将该器件与集成栅极驱动器并联的系统要求。“ 我可以获得当前状态的更新吗?

在全桥硬开关项目中、我们会看到高侧 GaN 中出现老化故障、尤其是在我们提高输入电压 (18V–32V) 时。  
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们已经为 LMG3100R017 设计了一个并联板、并在一些条件下进行了测试。

    请参阅以下链接、了解电路板详细信息和测试结果。

    并联 LMG3100R017 的原理图和布局指南

    LMG3100 并联电路板的测试结果

    此致、

    Adithya Ankam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是一项伟大的工作。 感谢您的分享。
    对于高侧电源、使用一个额外的隔离式电源电路而不是内部电路。 我很好奇为什么使用外部电路而不是内部功能。

    此外、我想知道的另一个问题是、GaN 展示了 SRC 引脚和 AGND 在内部连接。

    我无法访问您共享的工作的布局文件、但据我所知、在您的工作中、它们是分开绘制的。

    这些变量组合在 LMG3100EVM-089 评估模块电路板上。 此外、在 LMG3100R017 数据表中、图 6-1、8-1 和 8-2 是分开的、但图 8-3 是合并的。 您能更详细地解释一下吗?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对此处延迟的回复表示歉意。

    我已收集回答这些问题所需的所有信息。

    为了介绍一些详细信息的背景信息、

    有 2 种方法可用于向顶部 FET 提供 PWM 输入

    使用内部电平转换器通过底部 FET 的 HO 向顶部 FET 提供 PWM。

    2.使用外部隔离电路为顶部 FET 提供 PWM — 类似于并联板中的。

    我们首选电路板中的方法 2、因为方法 1 通常会向顶部 FET 的 HI->HO->LI ->顶部 FET 路径的栅极添加 33ns 的延迟、而底部 FET 的 LI ->底部 GaN 的 LI 则会增加。

    这种额外的延迟对于优化死区时间至关重要、因此我们提供了一个隔离式驱动器来为顶部 FET 提供 PWM。

    是的、我们的器件在内部在 AGND 和 SRC 之间建立了连接、请遵循相关指南了解更多详细信息。

    我认为这也解释了数据表中的数字。

    这些是较旧的器件、我们推出了新一代器件、将于 2026 年 3 月推出、该器件将减少内部延迟、并可以使用内部电平转换器电路、而不会影响死区时间、因此会进行优化。

    此致、

    Adithya