Other Parts Discussed in Thread: TPS628502, TPS628501, TPS628301
器件型号: TPS628502
主题中讨论的其他器件: TPS628501、 TPS628301
尊敬的先生/女士:
我在新产品中使用了 TPS628502 和 LMR51610XDBVR、我是否可以知道这些直流/直流转换器是否具有任何储备电流保护功能?
谢谢。此致、
开尔文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kelvin、
感谢您在 E2E 上联系我们。
您指的是反向电流?
如果是、则否、TPS628502 没有专用的反向电流保护功能。
SW 引脚的 ESD 二极管会在一定程度上钳制反向电流、但 VIN+0.3V 是此钳位电压的绝对最大额定值。
当 TPS628502 在 FPWM 下运行(MODE 引脚设置为高电平)时、它可以调低输出电压、但电流受低侧 FET 电流限值的限制。
当 VIN 已供电但 TPS628502 上的 EN 引脚为低电平时、有源输出放电电阻会降低小型反向电源。
您会考虑哪些反向电源条件?
LMR51610XDBVR 由不同的团队提供支持。 请提交单独的 E2E 帖子、并参考该器件。 这将自动将帖子转发给合适的团队。
此致、
Andreas。
尊敬的 Andreas:
感谢您的快速回答。
在我的系统中、我有伺服直流/直流转换器、例如 1pcs TPS6285018AQDRLRQ1 、1pcs TPS6285011HQDRLRQ1、1pcs TPS6285010MQDRLRQ1、 这些均连接到同一输入 5V
当 5V 下出现功率损耗时、我们正在考虑反向电流是否会导致任何问题。 此外、即使是来自相同的 5V、我们也不确定这些直流/直流转换器的输出稳定时间是否相同、不确定是否会导致任何问题。 你能帮助评论一下吗?
谢谢 Kelvin
尊敬的 Kelvin:
如果“ 5V 下的功率损耗“意味着公共 5V 电源轨与电源断开 连接、则三个 TPS628501 会继续工作、直到达到 VUVLO(大约 2.6V)(如果 EN 引脚连接到 VIN)。 如果以不同的方式控制 EN 信号 、TPS628501 会停止先达到任何条件 (EN < VEN、IL 或 VIN < VUVLO) 的开关。 然后、每个 TPS628501 的输出放电都会被激活、其输出会通过大约 100Ω 放电。 理想情况下、这可以保持每个 TPS628501 的输出电压低于输入电压。 放电功能保持工作状态所需的最小输入电压通常为 2V。 如果输出仍未完全放电、则剩余的电荷将在输出负载上耗尽、或在 SW 引脚的体二极管上耗尽部分电荷。 我预计这种情况不会有任何问题。
每个 TPS628501 的斜降时序取决于所连接的负载和电容以及电压。 因此、时序可能不同步。
如果控制 EN 引脚的方式使其在 5V 降低之前被禁用、则所有 TPS628501 将同时停止并对输出放电。
如果需要、我们还提供输出放电电流更高的器件。 例如、TPS628301 会使用大约 400mA 对输出进行放电。
但是、如果“ 5V 功率损耗“意味着 5V VIN 和 GND 之间突然短路、则高侧 FET 的体二极管上的反向电流可能会导致电气过应力、并可能损坏 TPS628501。 应避免这种情况、因为它还会损坏连接在输出侧的电路。
此致、
Andreas。