This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:TPSM831D31MOA:有关通过 I2C 进行输出电压编程的信息

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618455/tpsm831d31-tpsm831d31moa-regarding-the-output-voltage-programming-via-i2c

器件型号: TPSM831D31
主题: TPS53681 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

我计划使用 TPSM831D31MOA 学习本模块、我想了解以下问题。

1) 出厂时的默认输出电压是多少?
2) 如何将输出电压更改为所需的电压,即 0.75V ?
3) 我是否可以通过 I2C 使用 MCU(我的板上已经有)对模块进行编程?

此致
Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    1. TPSM831D31 上的默认输出电压为 0.5V。
    2. 输出电压由两个值 VBOOT 和 VOUT_COMMAND 控制。
      1. VBOOT 在首次启动时控制输出电压。
      2. VOUT_COMMAND 可用于在启用输出调节后更改目标 Vout。
    3. TPSM831D31 可通过 PMBus 进行编程。
      1. 有关 PMBus 格式的详细信息、您可以参阅 TPS53681 技术参考手册。 TPS53681 是 TPSM831D31 中使用的多相控制器、可在 TI.com 上获取技术参考手册和数据表。

    https://www.ti.com/product/TPS53681 

    此致、

    Troy