Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC28070
您好、
这是以下员额的延续。 我之所以启动新主题、是因为当我尝试回复 E2E 主题时出现了错误、导致无法发帖。
我想分享第一个问题的最新进展。
FET 的 dv/dt 速度快、能够实现自导通、因此我调整了栅极以减慢速度。
但是、随着功率增加、FET 栅极波形会振荡、从而导致损坏。 (下图显示了发生损坏时的波形。)

-紫色:系统 A 栅极电压
-浅蓝色:系统 B 栅极电压
-绿色:输入电流
通过减慢 FET 的运行速度、半无桥电路的再生侧栅极不会完全关闭、并以接近 100%的占空比运行。
在这种情况下、CT 是否会饱和并会损坏?
谢谢、
Conor