This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181A:IFB 引脚不可用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61181A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623679/tps61181a-ifb-pins-out-of-service

器件型号: TPS61181A

您好、

我们使用 TPS61181A 作为 WLED 驱动器。 我们使用 6 个 IFB 输出、每个输出端有 8 个 LED。

TPS61181A 使用低占空比 (5%至 25%)、背光模式是间歇性的(200ms 打开、200ms 关闭)。

Vbat 引脚上的输入电压在 12.8V 至 14.60V 之间变化、具体取决于电池充电电压。

所有功能均按预期运行、但 Vbat 电压接近 14.60V 时除外、此时 TPS61181A 使一些 IFB 引脚停止使用、并且这些引脚上的 LED 熄灭。
LED 电缆不存在任何问题。

我们在手册中找不到这方面的理由、或者我们是否遗漏了一些东西?

我们无法解决此问题、因此解决方案是在 LED 熄灭时在 TPS61181A 的使能引脚上创建一个高->低->高序列(在 200ms 期间、LED 在亮起 200ms 后熄灭)。  
然后、在下一个 ON 周期中、所有 IFB 输入将再次处于活动状态。

此解决方案是否可行、或者是否有更好的方法来确保 IFB 引脚不会无法使用?

此致

Jose

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您能帮助分享该指南以供审核吗? 您说过当 Vin 高于  14.60V 时会出现问题、调光信号是什么? 您能帮助捕捉一些波形吗? 如 Vin、Vout、SW 和 PWM 调光、以供回顾?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵永:

    感谢您的答复。
    我们可以通过私人信息发送您请求的所有信息,所以我已经为此请求了一个友谊请求。

    我正在等待您的批准。

    此致

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们离线讨论这个案例。