This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:自举电容器电压

Guru**** 2814515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623761/lm51770-bootstrap-capacitor-voltage

部件号: LM51770

尊敬的 TI:

100nF 自举电容器需要多大的额定电压?  

谢谢、
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    自举电压与 VCC 的电压相同、因此至少需要额定电压为 6.3V、更好的 10V 电容器。 但要确保这些电容器的直流偏置不会太差。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brigitte:

    谢谢!