This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:有关 TPS56320x 系列产品的一些问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563208, TPS563201, TPS563206, TPS563209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621354/tps563201-some-questions-about-tps56320x-series-products

器件型号: TPS563201
主题中讨论的其他器件: TPS563206TPS563209、TPS563208

尊敬的团队:

客户选择支持 12V 输入和 0.9V-5V 输出的电源来将 JW5361FM 替换为 3A 输出电流。 由于客户场景的输出电流范围在 50 –60mA 到 1A 之间,珠宝产品将在轻负载期间自动调整开关频率,这可能会产生不必要的噪声。 因此,客户评估了 TPS563201 的数据表,该数据表实际上与 Jewate 的 JW5361FM 相似,不适合客户的方案。 因此、如果 TI 专家有更合适的建议、我想问他们。 他们希望采用 SOT23 封装、并考虑 TPS563209。 此外、他们还看到了 TPS563206、因为封装不合适。 同样、使用 DCAP3 技术、我不确定 DCAP3 和 DCAP2 之间的区别。 您能解释一下它们之间的区别吗?

我也希望您可以推荐适合其 scenario9F821B15F12F5BC9130F0C1D8EE2E9BC.pdf 的 PN 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    感谢您的答复。 我是否可以询问有关此案例的结论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne、

    TPS563209 和 TPS563208 具有恒定频率、因此您可以考虑。

    - Hitesh