This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543321:最大占空比问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619372/tps543321-maximum-duty-cycle-issue

器件型号: TPS543321

尊敬的团队:

TPS543321 能否在没有频率折返的情况下支持 6 至 5V 的电压转换?

如果没有、我们是否有任何其他器件可以支持该占空比?

此外、我认为我们的数据表公式是错误的、当计算 (min) 时、应使用 Toff_min。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:  

    团队正在审核并将很快作出回应。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gautam、

    是否有任何更新?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、

    能否分享您选择的频率?

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    因为我没有听到您的回音、所以我将关闭此主题。

    此致、

    Haseen。