Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS1663, TPS1653
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS1663
主题中讨论的其他器件: TPS2663、 TPS1653
您好、
TPS1653/TPS1663/TPS2663 电子保险丝都具有 dv/dt 浪涌控制功能、并且在启动期间电流过大(例如短路)时进行热调节?
但是、我真的不清楚 I_OL 的正常电流限制在启动期间是否适用?
换句话说、如果负载在 dv/dt 上电期间尝试消耗过多电流、在达到热调节之前电流是“无限“的、还是将电流限制在 I_OL(如果电流调节过长并导致过多的功率耗散,热调节只会在稍后开始)?
提前非常感谢、
此致、
Felix