“线程:测试”中讨论的其它部件
大家好,我想了解 ADC 模块的输入阻抗,特别是在 GPADC_IN2中。
根据我的实验,GPADC_IN2通道输入阻抗仅对地约为50kOhm。 我们有一个24.9K 欧姆电阻器,最高可达 GAPADC_VREF (1.25V,我们在软件中不断打开参考电压)。 当我将24.9K 欧姆电阻器的另一个引脚连接到 GPADC_IN2的输入时,输入电压变为923.6毫伏(据我的理解,它应该是1.25伏)。 当我开始在 GPADC_in2上进行转换时,我可以看到输入电压进一步下降到830.3mV (549us 的最后一次),这表明在转换过程中该通道的输入阻抗更低。
这是否是 GPADC_IN2上的预期行为? 如何管理此输入电压降?