This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2595:需要 IC LM2595S 的证书

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066154/lm2595-need-certificates-of-ic-lm2595s

部件号:LM2595
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

此问题与 IC LM2595S-ADJ/NOPB 有关。

我们在现有设计中使用此调节器。 目前,我们正在对仪器进行安全测试[使用此 IC 的地方]

该 IC 受限能量电路的制约,测试机构 Intertek 要求获得该 IC 的安全认证。 我在网站上查看过,找不到任何与安全相关的证书。

请您提供 UL 和 IEC/CB 证书,或任何与此 IC 安全相关的证书?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 UL 或 IEC/CB,系统要求是测试整个 DCDC 电路。 我知道,IC 没有任何相关认证。

    您是否有其他 IC 具有此类认证的示例?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。 请分享测试报告,说明电路将切断超过其最大电流额定值。 我认为,我们应该能够说服 Intertek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 你能在今天之前作出答复,我将不胜感激。 很抱歉让您变得紧急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    “电路将切断,超过其最大电流额定值”,您是否指过电流保护?

    这种情况是负载增加时,高压侧开关的峰值电流也将增加,直到达到电流限制。它将按周期电流限制循环,Vo 将减少,频率 也将降低以减少功率损耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以共享此测试报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是峰值电流切断的测试报告。因此,我们可以尝试说服 Intertek 这样做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨杰什:

    由于设备是旧的, 我将检查我们是否有板提供 OCP 测试。如果您不想等待太久,我可以先向您发送模拟结果。

    没关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 请分享模拟结果。 您可以并行获得的测试结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨杰什:

    以下是 OCP 雕像,开关电压,电感器电流和输出电压。

    负载条件为1.6A cc 电流+ 12欧姆负载电阻器。该设备进入 OCP 雕像,将频率从160K 降至100K,Vo 降至300mV。

    当我们拿到主板时,我会检查硬件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    请您再多一些模拟结果。

    1.您能告诉我何时配置为5V 输出。 它可以提供的最大电流是多少。

    2.如果加载了最大电流,OCP 电路的工作原理是什么?

    3.对于相同的5V 输出电路, 是否可以对输出电流[0至3A]执行扫描分析?

    4.您能告诉我您正在使用哪种软件进行电路模拟吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨杰什:

    1.当电感器配置为5V 时,模拟电感器的最大峰值电流为1.6A。输出电流将约为1.4A

    2.在最大电流中,峰值电流将低于1.6A。 OCP 表示负载电阻器将降低并使直流电流升高。当峰值电流达到1.6A 时,它将永久关闭高压侧 FET 并降低负荷。当 Vo=V6*Duty 时,如果负荷降低,Vo 将降低

    3.在输出电流扫描的下方,负载条件:12欧姆电阻负载+电流源从0-1.6A 变化,转换速为1.6A/ms

    四,Tipspice

    谢谢



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 您是否可以共享 TI PSpice 链接以供下载以及您创建的模拟文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨杰什:

    模型和模拟器|概述| TI 设计资源| TI.com