各位专家:
我的客户现在正在评估 UCC28780EVM-021,他有以下问题。 请您回答吗?
1.如果客户对 EVM 上的 L3/L4短路,EVM 仍能正常工作? 或者该 EVM 不能工作(它将损坏 EVM)?
2.请告诉您如何设计 Cclamp (C6,C24和 C33)和 C8/C9?
此致,
福吉瓦拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
我的客户现在正在评估 UCC28780EVM-021,他有以下问题。 请您回答吗?
1.如果客户对 EVM 上的 L3/L4短路,EVM 仍能正常工作? 或者该 EVM 不能工作(它将损坏 EVM)?
2.请告诉您如何设计 Cclamp (C6,C24和 C33)和 C8/C9?
此致,
福吉瓦拉
你好,Yasushi,
如果 L3/L4短路,EVM 板仍可以工作,但完全负载效率将下降约0.8%。如果 L3/L4存在,我们将其称为二次共振,共振期由 Lk 和 C8//C9控制。短路后,它将变为主要共振, 共振期由 Lk 和 C6//C24控制。 二级共振的主侧和辅助侧均有较低的 RMS 电流,因此传导损耗比主共振低一些。
我们有一个设计计算工具,您可以从 TI.com 下载它。在这个计算器中,您可以获得锁模值和次级侧 MLCC C8/C9值。理论上, 设计的3/4共振周期等于或比高侧 FET 开启时间长一点是首选。 计算器生成的建议值只是一个良好的起点。您也可以通过监控共振周期来在调试过程中进行调整。设计工具 还在“二次谐振和旋转”部分显示如何调整。
https://www.ti.com/lit/zip/sluc664。
谢谢。
你好,贾登,
感谢您的回答。 我有以下问题。 请您回答这些问题吗?
1.根据以下线程,数据表出现错误“(CO1 < CCLAMP/NPS 2)”,P41,第“8.2.2.3锁模电容器计算”部分。 它应该是"(CO1 < CCLAMP * NPS^2)。 这是正确的吗? 如果是,您何时可以修改数据表以更正数据表?
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711713/ucc28780-data-sheet-equation-error?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28780%25252520cclamp#
关于 UCC28780EVM-021,CO1,Cclamp 和 NPS 值如下。
CO1:33uF*2件=66uF
钳子:0.33uF*3件= 0.99uF
NPS:1/0.19=5.26
根据上述公式(CO1 < CCLAMP* NPS^2),CO1应小于27.4uF。 但 EVM 组件(C8//C9)为66uF。 为什么选择它? 我认为由二次共振 ACF 设计的 EVM ...
此致,
福吉瓦拉
你好,Yasushi,
感谢您对数据表错误的提醒。 我们将在下一个版本中更正它,但我不确定何时发布它。无论如何,请有时提供给我们。
关于您的第二个问题。 实际上,次级侧共振是一个多成分共振电路。 计算出的 CO1和 Cclamp 结果只是一个起点。我们将根据实际电路板调试对其进行调整,以优化效率或 SR FET 电压应力。我们还在计算器的“二次谐振和 ARC”一节中显示了 CO1调整指南, 如果您对感兴趣,请查看。
谢谢。