“线程: 测试”中讨论的其它部件
各位专家:
我可以请求帮助吗? 我们的客户有如下问题:
“我正在研究 LMG1025-Q1EVM 的规格。 其中一些毫无意义。 Vbus 电流限制为0.2 A 和75 V;但是 FET 芯片支持高达18 A 的 CW 电流和高达75 A 的脉冲。如何驱动具有0.2 A 的 Lader 二极管? 它说,原则上,脉冲40 A 是可能的。 如果 Vbus 电流限制为0.2A,我想知道如何产生40-75 A 脉冲? 考虑到最大电流与脉冲长度,我现在需要实际规格限制。 您应该检查您的主板中使用的 EPC2212的规格。 看来您的主板提供的测试选项非常有限。 FET 允许更多。”
我希望你们能帮助我们。 谢谢你。
此致,
杰拉尔德