This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS76901-HT:模拟模型

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS76901-HT, TPS7H1201-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066839/tps76901-ht-simulation-model

部件号:TPS76901-HT
“线程”中讨论的其它部件: TPS7H1201-HT

您好,

LDO  TPS76901-HT 是否有任何 SPICE /宏模拟模型?  如果不可用,您可以推荐最接近的匹配项吗?

所需的输入电压为5V,输出为4.3V。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,我们没有适用于这款较旧设备的 SPICE 模型。  我们为所有较新的设备生成模型。  如果您可以提供一组要求,我们可以查看更适合您设计的新选项。

    谢谢,

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯蒂芬,

    这些要求如下:

    工作温度:>200C

    输入电压:5V

    输出电压:4.5V

    输出电流:>100mA

    谢谢。

    此致,

    哈里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里斯:

    我们拥有的唯一一款在该温度下工作且具有 Spice 型号的设备是 TPS7H1201-HT。  此设备还能满足您的操作要求。

    谢谢,

    斯蒂芬