This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:请尽快应答该线程

Guru**** 2741435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066870/tps53015-kindly-answer-the-thread-as-soon-as-possible

部件号:TPS53015
“线程:测试”中讨论的其它部件

在负载过程中,测试发现5V 在加载了5欧姆电阻的情况下出现了骤降(5欧姆加载过程中发现2.5伏故障)。 请检查并告知我浸泡的原因是什么。

电感器值:2.2uH,输出电容为220uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际部件号为 TPS53015DGSR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    为了让我们能够理解您的顾虑和问题,请帮助我确保我理解该问题:

    当在两个平行铁氧体磁珠后向输出电压动态添加5 Ω 负载电阻器时,您会看到5V 输出从5V 下降到2.5V,然后上升到5V。

    这是正确的吗?  如果没有,请描述准确的测试条件和观察结果,以避免混淆。

    铁氧体磁珠前的输出电压是否也下降了2.5V?

    什么是 C185 (220μF Ω 输出电容器)的 ESR?

    如果这样可以改善输出电压瞬态响应,您是否能够更改 L 或 C 值?