This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:tps65217.dtsi:从属地址

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065874/tps65217-tps65217-dtsi-slave-address

部件号:TPS65217

您好,

我在 tps65217.dts 中看到了监管机构地址,我有如下问题:

1.为什么地址单元格和大小单元格是<1>和<0>?

2.为什么 dc1_reg 的电脑控制器地址为0?  

谢谢。

#address-cells =<1>;
#size-单元格=<0>;

dc1_reg:电脑控制器@0{
REG =<0>;
兼容电脑控制器=“dc1”;
};

dc2_reg:电脑控制器@1{
REG =<1>;
兼容电脑控制器=“dc2”;
};

dc3_reg:电脑控制器@2{
REG =<2>;
兼容电脑控制器="dcdc3";
};

ldo1_reg:电脑控制器@3{
REG =<3>;
兼容电脑控制器="ldo1";
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伍迪您好,

    我们分配给该设备的工程师将于星期三返回办公室,因此请在该日之后回复。 谢谢你。

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Woody,

    感谢您的帮助! 您使用 TPS65217 PMIC 为哪些处理器/SoC 供电? 我能知道  tps65217.dts 是从哪里提取的吗? 我们可能需要将此 E2E 重新分配给处理器团队。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda,

    请参阅以下网站,我 现在正在使用 AM335x 入门套件

    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM335X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Woody,

    感谢您提供的信息! 我将把此 E2E 重新分配给 Sitara 处理器团队,以获得 AM335x 的软件/Linux 支持。  

    谢谢,

    Brenda