This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS62913:如何确保在使用 TPS62912和 TPS62913时布局能产生最佳的噪声和波纹性能?

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913, TPS62912
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066055/faq-tps62913-how-do-i-ensure-my-layout-results-in-the-best-noise-and-ripple-performance-possible-when-using-the-tps62912-and-tps62913

部件号:TPS62913
“线程: TPS62912”中讨论的其它部件

我需要确保电源的噪声和波纹尽可能低,并希望确保我的布局不会引起任何问题。  有什么提示?

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个常见的问题,也是一个好问题! 尽管 TPS62912和 TPS62913设计为在极低的噪声和波纹下工作,但布局可能会影响系统性能。 该数据表是布局考虑因素的良好参考,也是显示 ADC,AFE 和时钟解决方案实施情况的应用说明(请参阅以下参考)。

    正确的布局对于任何开关模式电源的操作至关重要,特别是在高开关频率下。 因此,TPS6291x 的 PCB 布局需要小心,以确保最佳性能。 布局不佳会导致线路和负载调节不良,不稳定,EMI 辐射增加和噪音灵敏度等问题。 有关 一般最佳实践的详细讨论,请参阅“降压转换器的五个步骤-大 PCB 布局”技术简介。 下面列出了有关该设备的具体建议。

    • 输入电容器或电容器应尽可能靠近设备的 VIN 和 PGND 引脚。 这是最关键的部件放置。 将输入电容器直接路由至 VIN 和 PGND 引脚,避免电流过。
    • 将电感器放在靠近开关引脚的位置。 最小化交换机节点的铜面积。
    • 将输出电容器接地置于靠近 PGND 引脚的位置,并直接将其布线以避免电流过。 最小化从电感器到输出电容器的连接长度。
    • 将 VO 针直接连接到第一个输出电容器 cout。
    • 敏感迹线(如 NR/SS,VO 和 FB 引脚的连接)需要使用短迹线连接,并远离任何噪音源(如 SW 引脚)。
    • 使用 VIA 将 PSNS 引脚直接连接到系统接地平面。
    • 将第二个 L-C 过滤器 LF 和 CF 放在负载附近,以减少第二个 L-C 过滤器周围的任何辐射耦合
    • 避免将铁氧体磁珠放置在保留区,如下图所示。
    • 将 FB 电阻器 R1和 R2放置在靠近 FB 引脚的位置,并将 VOUT 连接从 R1路由到负载,作为远程感应轨迹。 如果使用第二个 L-C 过滤器,则应在 LF 之后进行此连接
    • 建议的布局在 EVM 上实施,如其《用户指南》TPS6291xEVM-077用户指南以及下图所示。

    参考文献:

    TPS6291x 数据表布局部分: https://www.ti.com/document-viewer/TPS62913/datasheet/GUID-EF63E7C9-0CE2-440E-87E9-643CD9393215#TITLE-SLVSFP4TOCWRAPPER_LAYOUT

    应用手册中有关使用 PTS62913为噪音敏感型 ADC 供电的设计注意事项: https://www.ti.com/lit/an/slvaew7/slvaew7.pdf?ts=1641175545084&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS62913