大家好,
我对 TPS61165模拟调光示意图有疑问。
SLVA471.pdf (如何将模拟调光与 TPS6116x 一起使用)图1。
我无法理解是否需要 D1齐纳二极管。 您在哪些情况下推荐使用此电路?
在模拟调光情况下,开路检测不起作用,所以我需要 D1齐纳二极管吗?
即使我看了[4使用齐纳二极管来防止打开 LED 状态],我也无法理解。
执行模拟调光时,我应该始终连接一个 D1齐纳二极管吗?
此致,
石田山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我对 TPS61165模拟调光示意图有疑问。
SLVA471.pdf (如何将模拟调光与 TPS6116x 一起使用)图1。
我无法理解是否需要 D1齐纳二极管。 您在哪些情况下推荐使用此电路?
在模拟调光情况下,开路检测不起作用,所以我需要 D1齐纳二极管吗?
即使我看了[4使用齐纳二极管来防止打开 LED 状态],我也无法理解。
执行模拟调光时,我应该始终连接一个 D1齐纳二极管吗?
此致,
石田山
你(们)好,舒吉
对于 TPS61165,有两种方法可以实现模拟调光。 一种是直接在控制引脚上应用 PWM 信号,不需要为此方法添加齐纳。 另一个是图中所示的内容。以上是外部筛选器。 原因是在这种配置中无法触发 LED 打开保护,因为打开保护度量标准是检测 FB 电压是否低于参考电压的一半,通常为0.1V。 无论工作模式如何,外部 PWM 信号都将在 FB 引脚上增加高于0.1伏的电压。
你好梅森,
感谢你的回复。
我们已经收到了外周零件的 Excel 设计工具,因此请检查它。
e2e.ti.com/.../Design-Tool-for-Analogue-Dimming-using-a-PWM-Signal.xls
此致,
石田山
你(们)好,舒吉
我认为 Excel 文件中的电路和该线程中显示的电路之间没有区别,它们都使用外部滤波器来实现模拟调光。 建议添加齐纳二极管以解决开路保护问题。 您提到在这种配置下保护可以很好地发挥作用,我认为最好通过检查(1)开关电压是否超过 VOVP 阈值,以及(2) FB 电压低于调节电压的一半来说明保护为什么仍然有效。
如果您对齐纳二极管有疑问,它还可以通过在控制引脚上应用 PWM 信号来实现模拟调光。