This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:输入 MLC 电容器烧坏并导致短路。

Guru**** 1133420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069789/lm5022-q1-input-mlc-capacitors-got-burnt-and-resulted-in-short-circuit

部件号:LM5022-Q1

由于一些未知原因,输入电容器 C5,C6 2.2uF 100V X7R 烧坏,然后导致短路。

注意到电容器有一些裂缝。 尝试调查此问题的原因,以便采取纠正措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Reddy,

    您能否添加一些有关操作条件的详细信息:

    -输入电源

    —输出电压和电流。

    -故障发生前,主板运行了多长时间?

    -您是否测量了电容器上的电压-波形的外观如何

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Reddy,

     

    过去17天,我没有看到此线程的更新。

    也许您可以在这段时间内解决这个问题,在这种情况下,按下“解决”按钮会很好。

    如果仍有问题,请告诉我新的细节。

    此致,

     

    斯特凡