“线程”中讨论的其它部件:BQ40Z50,
您好,
我有一个使用 TP65987D,BQ40z50和 BQ25713的设计。 我有3个锂离子电池,当电池完全耗尽时,燃油表芯片会断开它们与系统的连接。 我插入了 USB-C 充电器,然后尝试用20V 充电,TPS 成功地将电压连接到充电器芯片。 这就是问题的开始。 充电器的蓄电池电压为2880mV,这是它可以测量的最小值。 乌斯布和预期的一样。 我设置了 SYS_Short 禁用,但当我尝试充电时,它只会用一点电压撞击它,然后停止工作。 切勿实际开始为电池充电。
据我了解,一旦燃油表看到引脚上的电压,它就应该启用充电 FET,但这种情况从未发生过。
我发誓,我过去通过与选民登记簿进行了合作,但现在我没有任何事情可以做。 系统应该能够从这种情况中恢复吗? 为什么操作不一致?
我已在 BQ25713的输出上附上充电状态寄存器以及电池电压测量值。
谢谢,
克里斯