This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:REFOUT 波纹问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069114/tps51200-refout-ripple-issue

部件号:TPS51200

主席先生,你好,

我们是否知道改进产出波纹的任何建议?  

通过 R3169连接了波纹消除。

谢谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汤米,

    根据这张图片,我有几个问题:

    1. 您是否还观察到 REFOUT 或 VOUT 上有此噪音? 如果 VOUT 上不存在这种情况,则可能会有来自板上其它位置的噪音耦合到您测得的信号中。
      1. 您是否在 PCB 上有任何靠近此信号的噪声信号?
    2. 您是说在没有 R3169的情况下测量此信号,还是在拆下此电阻器后该波纹不再存在?

    谢谢,

    卡迪姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Kadeem,

    清除 REFOUT 波纹噪音的 R3169测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汤米,

    REFOUT 探头的接地连接是否已连接? 声控发射装置上是否也会出现此噪音? 如下图所示,REFOUT 是 REFIN 的缓冲版本,因此如果 REFIN 没有噪音,则 REFOUT 不应有噪音。

    测量 VOUT 将有助于确定噪音是否实际存在,因为 VOUT 跟踪 REFOUT。

    谢谢,

    卡迪姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汤米,

    我们一段时间没有收到您的消息-您是否仍在观察此问题?

    如果是,您是否有 REFIN/REFOUT.VOUT 测量值?

    谢谢,

    卡迪姆