This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:提升拓扑不稳定/进入>2MHz 振荡

Guru**** 2533790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068646/lm3478-boost-topology-unstable-entering-2mhz-oscillations

部件号:LM3478
《线程》中讨论的其他部件: 鳄鱼测试

我对增压拓扑中的 LM3478有问题,该部件在适当的时间内打开 MOSFET,但随后立即进入高频振荡模式或重新打开,从而阻止了该部件的正常运行。 它设计用于在100至450mA 之间将36V 输入提高至约88V。

注:仅填充 U8,而不填充 U5。

我尝试了各种方法。  更大/更小的补偿电阻器/电容器(C7/R6),在 LM3478顶部绕过电容器,将切碎频率(R8)从20k 调整到120k。  增加 C19 (反馈上限有助于小一点,但仍会遇到所有相同的问题)。 将 Isen CAP (C8)增加到1uF。  使用不同的 FET,二极管,增加和降低输出电容。  在 Isen 引脚上添加电阻器。

这是基于上述原理图的正常行为;紫线表示 DR 引脚(进入 FET 的门):

调整为在 Isen 上具有重度阻尼,您可以看到以下内容(紫色是 DR,黄色是 Isen)

如果我也严重抑制了 VFB,我几乎可以让它继续工作,但在所有情况下,系统的行为都变得非常不稳定。 (紫色= DR,黄色= Isen)

这里会发生什么事?  为什么 LM3478会锁定?  还是在关闭后立即打开 DR?

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好查尔斯,  

    感谢您的帮助。 您的 PCB 上似乎有很多寄生电感,这可能会导致 MOSFET 打开和关闭不正确。 “对伊森斯的重负荷”是什么意思? 您是否有 RC 滤波器? 在您的示意图中,我只能看到一个与传感电阻器平行的电容器,我建议也要有一个电阻器。 我期待着很快收到你的回复。  

    此致,
    EM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过痕量切割和插入电阻器增加了额外的电阻和电容。  这种情况仍然不是很好,但产生的产出见下图。

    我手动添加了额外的飞线以降低寄生电感,并在部件上添加了更多去耦,但没有效果。

    我很困惑为什么我可以在伊森引脚上测量>500mV,而该部件仍在指挥 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,  

    感谢您的澄清。 这种波形也可能来自测量设置:在您的示波器探头上是使用鳄鱼夹接地还是使用尖头和套管方法? 示波器探头中接地回路的电感可能会导致这些波形。 我还有另一个问题:您是否能够提供满载电流? 我很期待听到你的声音。

    此致,
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在某些情况下,探测信号会导致电路发生变化,例如,如果我将 Isen 上的电阻器提高到更高, 但是,除此之外,情况也是一样的——听到“嘀嗒”声,电压在大约1秒的冷却时间之间明显上升。

    什么控制部件的“关闭时间”,即如何确保 LM3478保持关闭状态并保持足够的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    感谢您的回答。 您还可以检查二极管和 MOSFET 是否已在该增压器中正确连接,以确保所有组件均已正确组装? 您还可以尝试使用更大的补偿上限并检查布局(您也可以在此线程中共享布局的图片)。 请告诉我您是否有任何更新。

    此致,
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已验证二极管和 MOSFET 是否正确连接。 我试过几种不同的 MOSFET 和不同的二极管。 行为相同。

    这里是铜包的样子。  请注意,我还尝试插入一个10欧姆电阻器,该电阻器系列的 LM3478顶部带有36Vin 和1uF 旁路盖

    这就是他们中的一个在经历了大量黑客攻击后的样子(是的,我试图删除 C19时被枪击)

    我们目前有一项工作要做。  我在微控制器上实施了一个非常基本的升压控制器,当我将其焊接到与 LM3478相同的电极垫上,卸下 LM3478时,它会正确调节电路中的电压,因此我知道电路的其余部分是正确的。  LM3478有一些问题。  如果我们不能解决这一问题,我们可能需要利用这一工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的回答。 我目前正在与其他同事一起调查此事,因此请期待得到除此之外的其他反馈。 同时,切换频率不稳定(即脉冲总是越来越小)也令人怀疑,您是否有第二个 IC 可供测试以放弃 IC 损坏的假设?  

    此致,

    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在所有板上都看到了类似的行为。  到目前为止,我们已经经历了三个因这一故障而发生灾难性故障的电路板(其中 LM3478确实起火,而不是爆炸)。  我们应该能够替换该板上的 LM,以尝试重新运行范围跟踪。

    尽管随着我们的备份解决方案越来越接近,继续解决此问题变得越来越困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    很遗憾此问题尚未解决。  伊丽莎白与我们的团队进行了几次讨论,目前我们还看不到这一问题的明显根源。  LM3478的切换频率由 FA/SD 引脚上的编程电阻器固定,除非引脚受到噪音攻击,否则频率不应因周期而异。  实际上,FA/SD 电阻器的布局布局看起来非常好,这是一个问题,目前让我们感到疑惑。  

    关于 Elisabetta 之前提到的 RC 滤波器,您选择的组件值是什么?  由于内部下拉强度有限,我们通常建议 C8不要大于1nF。  您能否检查 并确保插入的电阻器在  R9和 C8之间的范围为100~1k,并且 C8更改为1000pF 至100pF?  在上述范围内使用较小的电阻盖和较大的电阻器,或使用较大的电阻器盖。  

      

    在您的布局中,C8远离 IC。  正确的位置将在 IC 附近,接地端与 IC 位于同一接地多边形上。  您是否可以出于测试/调试目的临时修改此设置?

    您还会在之前的示波器图片中测量切换频率范围吗?我们有兴趣了解起始频率是什么以及它在以后会发生什么变化? 这可能给我们一些线索。

    再次担心问题迟迟无法解决。  我们确实希望尽快结束这项工作,让您在项目中继续前进。

    谢谢,

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我的答复最后一段中的错误道歉。  “担心”-->“抱歉”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  我们将尝试对此进行调查,但在下周之后才能进行调查。