This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970:电池已满且正在充电时,TPS25750 + BQ25792中断发送 IINDPM_FLAG 和 CHG_FLAG

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25970, BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070941/bq25970-tps25750-bq25792-interrupt-spamming-iindpm_flag-and-chg_flag-when-battery-is-full-and-charging

部件号:BQ25792
线程中讨论的其它部件:TPS25750BQ25970

您好,

我们在 TPS25750中有自定义补丁,此处为 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049261/tps25750-configuration-request-tomas

 当电池充满并正在充电(连接到 USB)时,我们会收到发出 IINDPM_FLAG 和 CHG_FLAG 的中断。

以下是接收  BQ_INT 信号后打印的充电器标志的序列日志。 这些中断继续每秒发送约1-10个中断的垃圾邮件。  充电器标志0-3对应于数据表中的寄存器。

ChargerFlag_0_Reg 0x80
ChargerFlag_1_Reg 0x80
ChargerFlag_2_Reg 0x0
ChargerFlag_3_Reg 0x0
Charge status changed to: 4 

ChargerFlag_0_Reg 0x80
ChargerFlag_1_Reg 0x80
ChargerFlag_2_Reg 0x0
ChargerFlag_3_Reg 0x0

ChargerFlag_0_Reg 0x0
ChargerFlag_1_Reg 0x0
ChargerFlag_2_Reg 0x0
ChargerFlag_3_Reg 0x0
Charge status changed to: 4 

ChargerFlag_0_Reg 0x80
ChargerFlag_1_Reg 0x80
ChargerFlag_2_Reg 0x0
ChargerFlag_3_Reg 0x0

ChargerFlag_0_Reg 0x0
ChargerFlag_1_Reg 0x0
ChargerFlag_2_Reg 0x0
ChargerFlag_3_Reg 0x0
Charge status changed to: 4 


 收到 BQ_INT 信号后,我们将读取并清除充电器标志0-3中的所有中断。

我们是否做了一些错误,我们的配置是否有问题,或者此修补程序中是否有其他错误?

为什么 BQ25972在电池已满且充电器在我们清除后已连接时发出此中断信号?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas,

    这个问题是关于 BQ25970还是 BQ25792?

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题25792。 很抱歉,号码错误,我以为在搜索 BQ25972时没有列出,而不是 BQ25792。 使用正确的数字编辑了主帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的托马斯:

    在这种情况下,您能否捕获输入电压,SW1,BAT 电压和充电电流的波形? 此外,您的 IINPDM 设置为什么,我想确认您的电流?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IINPDM 设置为默认值(POR:3000mA (12Ch)),就像其他所有一样。

    但是,我们 的 BQ25972 以前在这些条件下使用过这种配置。 唯一的区别是 TPS25750补丁已更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的托马斯:

    我需要有关电池充电器的更多信息来调试此问题。 在 这种情况下,您能否提供输入电压,SW1,BAT 电压和充电电流的波形? 您能否分享您的电池充电器示意图? 此时您的系统负载是多少? 您是否处于 IINDPM 状态,发生这种情况时,充电状态是什么?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我们的问题是 ,BQ25972是在 TPS25750 (路由 i2c 流量)之前初始化的。

    问题似乎已解决。