This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:安全证书和测试报告

Guru**** 2814585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069491/lm3150-safety-certificate-and-test-report

部件号:LM3150
“Thread:TestLM5145”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户想知道,我们是否有  安全证书和此设备的测试报告。

如果我们有,请您向我表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    不确定安全证书的含义。 在测试方面,请参阅数据表和 EVM 用户指南。

    此外,我建议在此处使用 LM5145控制器,以降低成本并提高性能。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy,

    我是指 UL。

    我能拿到 UL 吗?
    以下是项目信息。


    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason,此处没有通用于此控制器 IC 级别的 UL 认证(即不用于安全相关应用,如隔离设计)。 如果需要,您可以申请 UL 批准以获得完整的设计。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蒂米西,

    明白了。

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。