线程中讨论的其他部件:BQ25790,
大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
BQ24179用作 uis8581上的外部充电 IC。 软件驱动器是 BQ25790的驱动器。 设备电池电压为3.7伏,而实际充电电流仅为200mA,驱动器设置的充电电流为1A。 下面是硬件设计示意图:

请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jeff,
它们已将针脚电阻更改为4.7K,充电电流始终为1.4A。 该电池为4.2V,5000MA 锂电池。
有两个问题:
1.充电期间始终保持5 V 电压,并且它们使用支持5 V,9 V,12 V 电压的 PD 充电头。芯片无增压作用。
2,充电始终是恒定电流充电,整个过程约为1.4A,电池充电至4.2 V,充电电流不会降低。
请检查一下。 谢谢。
此致,
樱桃
您好 Jeff,
它是:
静态结构 reg_default bq257990_reg_defs[]={
{BQ257990_input_V_Lim,0x24},
{BQ257990_input_I_Lim _MSB,0x01},
{BQ257990_input_I_Lim _LSB,0x2C},
{BQ257990_PRECHRG_CTRL,0xc3},
{BQ257990_TERM_CTRL,0x5},
{BQ257990_VOTG}REG,0xdc},
{BQ257990_IOTG_REG,0x4b},
{BQ257990_TIMER _CTRL,0x3D},
{BQ257990_CHRG_CTRL_0,0xa2},
{BQ257990_CHRG_CTRL_1,0x85},
{BQ257990_CHRG_CTRL_2,0x40},
{BQ257990_CHRG_CTRL_3,0x12},
{BQ257990_CHRG_CTRL_5,0x16},
{BQ257990_MPPT_CTRL,0xAA},
{BQ257990_TEMP_CTRL,0xc0},
{BQ257990_NTC_CTRL_0,0x7a},
{BQ257990_NTC_CTRL_1,0x54},
{BQ257990_ICO_I_Lim,0x0},
{BQ257990_CHRG_STAT_0,0x0},
{BQ257990_CHRG_STAT_1,0x0},
{BQ257990_CHRG_STAT_2,0x0},
{BQ257990_CHRG_STAT_3,0x0},
{BQ257990_CHRG_STAT_4,0x0},
{BQ257990_Fault_STAT_0,0x0},
{BQ257990_Fault_STAT_1,0x0},
{BQ257990_CHRG_FLAG_0,0x0},
{BQ257990_CHRG_FLAG_1,0x0},
{BQ257990_CHRG_FLAG_2,0x0},
{BQ257990_CHRG_FLAG_3,0x0},
{BQ257990_fault_flag_0,0x0},
{BQ257990_fault_flag_1,0x0},
{BQ257990_CHRG_MSK_0,0x0},
{BQ257990_CHRG_MSK_1,0x0},
{BQ257990_CHRG_MSK_2,0x0},
{BQ257990_CHRG_MSK_3,0x0},
{BQ257990_Fault_MSK_0,0x0},
{BQ257990_Fault_MSK_1,0x0},
{BQ257990_ADC_CTRL,0x30},
{BQ2579S_FN_DISABE_0,0x0},
{BQ2579S_FN_DISABE_1,0x0},
{BQ257990_ADC_IBUS_MSB,0x0},
{BQ257990_ADC_IBUS_LSB,0x0},
{BQ257990_ADC_IBAT_MSB,0x0},
{BQ257990_ADC_IBAT_LSB,0x0},
{BQ257990_ADC_VAC1,0x0},
{BQ257990_ADC_VAC2,0x0},
{BQ257990_ADC_VBAT_MSB,0x0},
{BQ257990_ADC_VBAT_LSB,0x0},
{BQ257990_ADC_VBUS_MSB,0x0},
{BQ257990_ADC_VBUS_LSB,0x0},
{BQ257990_ADC_TS,0x0},
{BQ257990_ADC_TDIE,0x0},
{BQ257990_ADC_DP,0x0},
{BQ257990_ADC_DM,0x0},
{BQ257990_DPDM_DRV,0x0},
{BQ257990_part_info,0x0},
};
他们正在使用默认配置。
谢谢,此致,
樱桃
你好,Cherry,
I2C 寄存器列表缺少一些密钥寄存器,如 SYSMIN,BATREG 和 Cells。 除非两次读取且第二次读取清除了该寄存器,否则我不希望所有的标志寄存器都为零。 如果我有 REG0x01 0xAA 数据,那就更容易了。
关于上面的问题1,您的意思是“没有激励行动”? 您是否说 SW1/2没有切换操作? 充电器无法直接与 USB C 型 PD 通信,因为它没有 CCX 引脚。
关于问题2,如果充电器正在切换且充电电流未降低,但 ATP 感应到4.2V,则 BATREG 电压高于4.2V 或 IC 损坏。
此致,
杰夫
您好 Jeff,
REG0x01写入的值为3600000。 以下是驱动程序代码:
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only */ // BQ25790 Charger Driver // Copyright (C) 2020 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/ #ifndef _BQ25790_CHARGER_H #define _BQ25790_CHARGER_H #define BQ25790_MANUFACTURER "Texas Instruments" #define BQ25790_NAME "bq25790" #define BQ25790_MIN_SYS_V 0x00 #define BQ25790_CHRG_V_LIM_MSB 0x01 #define BQ25790_CHRG_V_LIM_LSB 0x02 #define BQ25790_CHRG_I_LIM_MSB 0x03 #define BQ25790_CHRG_I_LIM_LSB 0x04 #define BQ25790_INPUT_V_LIM 0x05 #define BQ25790_INPUT_I_LIM_MSB 0x06 #define BQ25790_INPUT_I_LIM_LSB 0x07 #define BQ25790_PRECHRG_CTRL 0x08 #define BQ25790_TERM_CTRL 0x09 #define BQ25790_RECHRG_CTRL 0x0a #define BQ25790_VOTG_REG 0x0b #define BQ25790_IOTG_REG 0x0d #define BQ25790_TIMER_CTRL 0x0e #define BQ25790_CHRG_CTRL_0 0x0f #define BQ25790_CHRG_CTRL_1 0x10 #define BQ25790_CHRG_CTRL_2 0x11 #define BQ25790_CHRG_CTRL_3 0x12 #define BQ25790_CHRG_CTRL_4 0x13 #define BQ25790_CHRG_CTRL_5 0x14 #define BQ25790_MPPT_CTRL 0x15 #define BQ25790_TEMP_CTRL 0x16 #define BQ25790_NTC_CTRL_0 0x17 #define BQ25790_NTC_CTRL_1 0x18 #define BQ25790_ICO_I_LIM 0x19 #define BQ25790_CHRG_STAT_0 0x1b #define BQ25790_CHRG_STAT_1 0x1c #define BQ25790_CHRG_STAT_2 0x1d #define BQ25790_CHRG_STAT_3 0x1e #define BQ25790_CHRG_STAT_4 0x1f #define BQ25790_FAULT_STAT_0 0x20 #define BQ25790_FAULT_STAT_1 0x21 #define BQ25790_CHRG_FLAG_0 0x22 #define BQ25790_CHRG_FLAG_1 0x23 #define BQ25790_CHRG_FLAG_2 0x24 #define BQ25790_CHRG_FLAG_3 0x25 #define BQ25790_FAULT_FLAG_0 0x26 #define BQ25790_FAULT_FLAG_1 0x27 #define BQ25790_CHRG_MSK_0 0x28 #define BQ25790_CHRG_MSK_1 0x29 #define BQ25790_CHRG_MSK_2 0x2a #define BQ25790_CHRG_MSK_3 0x2b #define BQ25790_FAULT_MSK_0 0x2c #define BQ25790_FAULT_MSK_1 0x2d #define BQ25790_ADC_CTRL 0x2e #define BQ25790_FN_DISABE_0 0x2f #define BQ25790_FN_DISABE_1 0x30 #define BQ25790_ADC_IBUS_MSB 0x31 #define BQ25790_ADC_IBUS_LSB 0x32 #define BQ25790_ADC_IBAT_MSB 0x33 #define BQ25790_ADC_IBAT_LSB 0x34 #define BQ25790_ADC_VBUS_MSB 0x35 #define BQ25790_ADC_VBUS_LSB 0x36 #define BQ25790_ADC_VAC1 0x37 #define BQ25790_ADC_VAC2 0x39 #define BQ25790_ADC_VBAT_MSB 0x3b #define BQ25790_ADC_VBAT_LSB 0x3c #define BQ25790_ADC_VSYS_MSB 0x3d #define BQ25790_ADC_VSYS_LSB 0x3e #define BQ25790_ADC_TS 0x3f #define BQ25790_ADC_TDIE 0x41 #define BQ25790_ADC_DP 0x43 #define BQ25790_ADC_DM 0x45 #define BQ25790_DPDM_DRV 0x47 #define BQ25790_PART_INFO 0x48 #define BQ25790_CHRG_EN BIT(5) #define BQ25790_ADC_EN BIT(7) /* Charger Status 1 */ #define BQ25790_CHG_STAT_MSK GENMASK(7, 5) #define BQ25790_NOT_CHRGING 0 #define BQ25790_TRICKLE_CHRG BIT(5) #define BQ25790_PRECHRG BIT(6) #define BQ25790_FAST_CHRG (BIT(5) | BIT(6)) #define BQ25790_TAPER_CHRG BIT(7) #define BQ25790_TOP_OFF_CHRG (BIT(6) | BIT(7)) #define BQ25790_TERM_CHRG (BIT(5) | BIT(6) | BIT(7)) #define BQ25790_VBUS_PRESENT BIT(0) #define BQ25790_VBUS_STAT_MSK GENMASK(4, 1) #define BQ25790_USB_SDP BIT(1) #define BQ25790_USB_CDP BIT(2) #define BQ25790_USB_DCP (BIT(1) | BIT(2)) #define BQ25790_HVDCP BIT(3) #define BQ25790_UNKNOWN_3A (BIT(3) | BIT(1)) #define BQ25790_NON_STANDARD (BIT(3) | BIT(2)) #define BQ25790_OTG_MODE (BIT(3) | BIT(2) | BIT(1)) #define BQ25790_UNQUAL_ADAPT BIT(4) #define BQ25790_DIRECT_PWR (BIT(4) | BIT(2) | BIT(1)) /* Charger Status 4 */ #define BQ25790_TEMP_HOT BIT(0) #define BQ25790_TEMP_WARM BIT(1) #define BQ25790_TEMP_COOL BIT(2) #define BQ25790_TEMP_COLD BIT(3) #define BQ25790_TEMP_MASK GENMASK(3, 0) #define BQ25790_OTG_OVP BIT(5) #define BQ25790_VSYS_OVP BIT(6) #define BQ25790_PG_STAT BIT(3) #define BQ25790_PRECHRG_CUR_MASK GENMASK(5, 0) #define BQ25790_PRECHRG_CURRENT_STEP_uA 40000 #define BQ25790_PRECHRG_I_MIN_uA 40000 #define BQ25790_PRECHRG_I_MAX_uA 2000000 #define BQ25790_PRECHRG_I_DEF_uA 120000 #define BQ25790_TERMCHRG_CUR_MASK GENMASK(4, 0) #define BQ25790_TERMCHRG_CURRENT_STEP_uA 40000 #define BQ25790_TERMCHRG_I_MIN_uA 40000 #define BQ25790_TERMCHRG_I_MAX_uA 1000000 #define BQ25790_TERMCHRG_I_DEF_uA 200000 #define BQ25790_ICHRG_CURRENT_STEP_uA 10000 #define BQ25790_ICHRG_I_MIN_uA 50000 #define BQ25790_ICHRG_I_MAX_uA 5000000 #define BQ25790_ICHRG_I_DEF_uA 1000000 #define BQ25790_VREG_V_MAX_uV 18800000 #define BQ25790_VREG_V_MIN_uV 3000000 #define BQ25790_VREG_V_DEF_uV 3600000 #define BQ25790_VREG_V_STEP_uV 10000 #define BQ25790_IINDPM_I_MIN_uA 100000 #define BQ25790_IINDPM_I_MAX_uA 3300000 #define BQ25790_IINDPM_STEP_uA 10000 #define BQ25790_IINDPM_DEF_uA 1000000 #define BQ25790_VINDPM_V_MIN_uV 3600000 #define BQ25790_VINDPM_V_MAX_uV 22000000 #define BQ25790_VINDPM_STEP_uV 100000 #define BQ25790_VINDPM_DEF_uV 3600000 #define BQ25790_ADC_VOLT_STEP_uV 1000 #define BQ25790_ADC_CURR_STEP_uA 1000 #define BQ25790_WATCHDOG_MASK GENMASK(2, 0) #define BQ25790_WATCHDOG_DIS 0 #define BQ25790_WATCHDOG_MAX 160000 #endif /* _BQ25790_CHARGER_H */ // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 // BQ25790 driver // Copyright (C) 2020 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/ #include <linux/module.h> #include <linux/i2c.h> #include <linux/power_supply.h> #include <linux/regmap.h> #include <linux/types.h> #include <linux/gpio/consumer.h> #include <linux/interrupt.h> #include <linux/delay.h> #include <linux/usb/phy.h> #include <linux/acpi.h> #include "bq25790_charger.h" #define BQ25790_NUM_WD_VAL 8 struct bq25790_init_data { u32 ichg; /* charge current */ u32 ilim; /* input current */ u32 vreg; /* regulation voltage */ u32 iterm; /* termination current */ u32 iprechg; /* precharge current */ u32 vlim; /* minimum system voltage limit */ u32 max_ichg; u32 max_vreg; }; struct bq25790_state { bool online; u8 chrg_status; u8 chrg_type; u8 health; u8 chrg_fault; u8 vbus_status; u8 fault_0; u8 fault_1; u32 vbat_adc; u32 vbus_adc; u32 ibus_adc; u32 ibat_adc; }; struct bq25790_device { struct i2c_client *client; struct device *dev; struct power_supply *charger; struct power_supply *battery; struct mutex lock; struct usb_phy *usb2_phy; struct usb_phy *usb3_phy; struct notifier_block usb_nb; struct work_struct usb_work; unsigned long usb_event; struct regmap *regmap; char model_name[I2C_NAME_SIZE]; int device_id; struct bq25790_init_data init_data; struct bq25790_state state; u32 watchdog_timer; }; static struct reg_default bq25790_reg_defs[] = { {BQ25790_INPUT_V_LIM, 0x24}, {BQ25790_INPUT_I_LIM_MSB, 0x01}, {BQ25790_INPUT_I_LIM_LSB, 0x2c}, {BQ25790_PRECHRG_CTRL, 0xc3}, {BQ25790_TERM_CTRL, 0x5}, {BQ25790_VOTG_REG, 0xdc}, {BQ25790_IOTG_REG, 0x4b}, {BQ25790_TIMER_CTRL, 0x3d}, {BQ25790_CHRG_CTRL_0, 0xa2}, {BQ25790_CHRG_CTRL_1, 0x85}, {BQ25790_CHRG_CTRL_2, 0x40}, {BQ25790_CHRG_CTRL_3, 0x12}, {BQ25790_CHRG_CTRL_5, 0x16}, {BQ25790_MPPT_CTRL, 0xaa}, {BQ25790_TEMP_CTRL, 0xc0}, {BQ25790_NTC_CTRL_0, 0x7a}, {BQ25790_NTC_CTRL_1, 0x54}, {BQ25790_ICO_I_LIM, 0x0}, {BQ25790_CHRG_STAT_0, 0x0}, {BQ25790_CHRG_STAT_1, 0x0}, {BQ25790_CHRG_STAT_2, 0x0}, {BQ25790_CHRG_STAT_3, 0x0}, {BQ25790_CHRG_STAT_4, 0x0}, {BQ25790_FAULT_STAT_0, 0x0}, {BQ25790_FAULT_STAT_1, 0x0}, {BQ25790_CHRG_FLAG_0, 0x0}, {BQ25790_CHRG_FLAG_1, 0x0}, {BQ25790_CHRG_FLAG_2, 0x0}, {BQ25790_CHRG_FLAG_3, 0x0}, {BQ25790_FAULT_FLAG_0, 0x0}, {BQ25790_FAULT_FLAG_1, 0x0}, {BQ25790_CHRG_MSK_0, 0x0}, {BQ25790_CHRG_MSK_1, 0x0}, {BQ25790_CHRG_MSK_2, 0x0}, {BQ25790_CHRG_MSK_3, 0x0}, {BQ25790_FAULT_MSK_0, 0x0}, {BQ25790_FAULT_MSK_1, 0x0}, {BQ25790_ADC_CTRL, 0x30}, {BQ25790_FN_DISABE_0, 0x0}, {BQ25790_FN_DISABE_1, 0x0}, {BQ25790_ADC_IBUS_MSB, 0x0}, {BQ25790_ADC_IBUS_LSB, 0x0}, {BQ25790_ADC_IBAT_MSB, 0x0}, {BQ25790_ADC_IBAT_LSB, 0x0}, {BQ25790_ADC_VAC1, 0x0}, {BQ25790_ADC_VAC2, 0x0}, {BQ25790_ADC_VBAT_MSB, 0x0}, {BQ25790_ADC_VBAT_LSB, 0x0}, {BQ25790_ADC_VBUS_MSB, 0x0}, {BQ25790_ADC_VBUS_LSB, 0x0}, {BQ25790_ADC_TS, 0x0}, {BQ25790_ADC_TDIE, 0x0}, {BQ25790_ADC_DP, 0x0}, {BQ25790_ADC_DM, 0x0}, {BQ25790_DPDM_DRV, 0x0}, {BQ25790_PART_INFO, 0x0}, }; static int bq25790_watchdog_time[BQ25790_NUM_WD_VAL] = {0, 500, 1000, 2000, 20000, 40000, 80000, 160000}; static enum power_supply_usb_type bq25790_usb_type[] = { POWER_SUPPLY_USB_TYPE_ACA, POWER_SUPPLY_USB_TYPE_SDP, POWER_SUPPLY_USB_TYPE_CDP, POWER_SUPPLY_USB_TYPE_DCP, POWER_SUPPLY_USB_TYPE_UNKNOWN, }; static int bq25790_usb_notifier(struct notifier_block *nb, unsigned long val, void *priv) { struct bq25790_device *bq = container_of(nb, struct bq25790_device, usb_nb); bq->usb_event = val; queue_work(system_power_efficient_wq, &bq->usb_work); return NOTIFY_OK; } static void bq25790_usb_work(struct work_struct *data) { struct bq25790_device *bq = container_of(data, struct bq25790_device, usb_work); switch (bq->usb_event) { case USB_EVENT_ID: break; case USB_EVENT_NONE: power_supply_changed(bq->charger); break; } return; dev_err(bq->dev, "Error switching to charger mode.\n"); } static int bq25790_get_vbat_adc(struct bq25790_device *bq) { int ret; int vbat_adc_lsb, vbat_adc_msb; int vbat_adc; ret = regmap_update_bits(bq->regmap, BQ25790_ADC_CTRL, BQ25790_ADC_EN, BQ25790_ADC_EN); if (ret) return ret; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_ADC_VBAT_MSB, &vbat_adc_msb); if (ret) return ret; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_ADC_VBAT_LSB, &vbat_adc_lsb); if (ret) return ret; vbat_adc = (vbat_adc_msb << 8) | vbat_adc_lsb; return vbat_adc * BQ25790_ADC_VOLT_STEP_uV; } static int bq25790_get_vbus_adc(struct bq25790_device *bq) { int ret; int vbus_adc_lsb, vbus_adc_msb; int vbus_adc; ret = regmap_update_bits(bq->regmap, BQ25790_ADC_CTRL, BQ25790_ADC_EN, BQ25790_ADC_EN); if (ret) return ret; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_ADC_VBUS_MSB, &vbus_adc_msb); if (ret) return ret; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_ADC_VBUS_LSB, &vbus_adc_lsb); if (ret) return ret; vbus_adc = (vbus_adc_msb << 8) | vbus_adc_lsb; return vbus_adc * BQ25790_ADC_VOLT_STEP_uV; } static int bq25790_get_ibus_adc(struct bq25790_device *bq) { int ret; int ibus_adc_lsb, ibus_adc_msb; int ibus_adc; ret = regmap_update_bits(bq->regmap, BQ25790_ADC_CTRL, BQ25790_ADC_EN, BQ25790_ADC_EN); if (ret) return ret; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_ADC_IBUS_MSB, &ibus_adc_msb); if (ret) return ret; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_ADC_IBUS_LSB, &ibus_adc_lsb); if (ret) return ret; ibus_adc = (ibus_adc_msb << 8) | ibus_adc_lsb; return ibus_adc * BQ25790_ADC_CURR_STEP_uA; } static int bq25790_get_ibat_adc(struct bq25790_device *bq) { int ret; unsigned int ibat_adc_lsb, ibat_adc_msb; int ibat_adc; ret = regmap_update_bits(bq->regmap, BQ25790_ADC_CTRL, BQ25790_ADC_EN, BQ25790_ADC_EN); if (ret) return ret; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_ADC_IBAT_MSB, &ibat_adc_msb); if (ret) return ret; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_ADC_IBAT_LSB, &ibat_adc_lsb); if (ret) return ret; ibat_adc = (ibat_adc_msb << 8) | ibat_adc_lsb; return ibat_adc * BQ25790_ADC_CURR_STEP_uA; } static int bq25790_get_term_curr(struct bq25790_device *bq) { int ret; int reg_val; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_TERM_CTRL, ®_val); if (ret) return ret; reg_val &= BQ25790_TERMCHRG_CUR_MASK; return reg_val * BQ25790_TERMCHRG_CURRENT_STEP_uA; } static int bq25790_get_prechrg_curr(struct bq25790_device *bq) { int ret; int reg_val; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_PRECHRG_CTRL, ®_val); if (ret) return ret; reg_val &= BQ25790_PRECHRG_CUR_MASK; return reg_val * BQ25790_PRECHRG_CURRENT_STEP_uA; } static int bq25790_get_ichg_curr(struct bq25790_device *bq) { int ret; int ichg, ichg_lsb, ichg_msb; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_CHRG_I_LIM_LSB, &ichg_lsb); if (ret) return ret; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_CHRG_I_LIM_MSB, &ichg_msb); if (ret) return ret; ichg = (ichg_msb << 8) | ichg_lsb; return ichg * BQ25790_ICHRG_CURRENT_STEP_uA; } static int bq25790_set_term_curr(struct bq25790_device *bq, int term_current) { int reg_val; if (term_current < BQ25790_TERMCHRG_I_MIN_uA) term_current = BQ25790_TERMCHRG_I_MIN_uA; else if (term_current > BQ25790_TERMCHRG_I_MAX_uA) term_current = BQ25790_TERMCHRG_I_MAX_uA; reg_val = term_current / BQ25790_TERMCHRG_CURRENT_STEP_uA; return regmap_update_bits(bq->regmap, BQ25790_TERM_CTRL, BQ25790_TERMCHRG_CUR_MASK, reg_val); } static int bq25790_set_prechrg_curr(struct bq25790_device *bq, int pre_current) { int reg_val; if (pre_current < BQ25790_PRECHRG_I_MIN_uA) pre_current = BQ25790_PRECHRG_I_MIN_uA; else if (pre_current > BQ25790_PRECHRG_I_MAX_uA) pre_current = BQ25790_PRECHRG_I_MAX_uA; reg_val = pre_current / BQ25790_PRECHRG_CURRENT_STEP_uA; return regmap_update_bits(bq->regmap, BQ25790_PRECHRG_CTRL, BQ25790_PRECHRG_CUR_MASK, reg_val); } static int bq25790_set_ichrg_curr(struct bq25790_device *bq, int chrg_curr) { int ret; int ichg, ichg_msb, ichg_lsb; if (chrg_curr < BQ25790_ICHRG_I_MIN_uA) chrg_curr = BQ25790_ICHRG_I_MIN_uA; else if ( chrg_curr > bq->init_data.max_ichg) chrg_curr = bq->init_data.max_ichg; ichg = chrg_curr / BQ25790_ICHRG_CURRENT_STEP_uA; ichg_msb = (ichg >> 8) & 0xff; ret = regmap_write(bq->regmap, BQ25790_CHRG_I_LIM_MSB, ichg_msb); if (ret) return ret; ichg_lsb = ichg & 0xff; return regmap_write(bq->regmap, BQ25790_CHRG_I_LIM_LSB, ichg_lsb); } static int bq25790_set_chrg_volt(struct bq25790_device *bq, int chrg_volt) { int vlim_lsb, vlim_msb, vlim; int ret; if (chrg_volt < BQ25790_VREG_V_MIN_uV) chrg_volt = BQ25790_VREG_V_MIN_uV; else if (chrg_volt > bq->init_data.max_vreg) chrg_volt = bq->init_data.max_vreg; vlim = chrg_volt / BQ25790_VREG_V_STEP_uV; vlim_msb = (vlim >> 8) & 0xff; ret = regmap_write(bq->regmap, BQ25790_CHRG_V_LIM_MSB, vlim_msb); if (ret) return ret; vlim_lsb = vlim & 0xff; return regmap_write(bq->regmap, BQ25790_CHRG_V_LIM_LSB, vlim_lsb); } static int bq25790_get_chrg_volt(struct bq25790_device *bq) { int ret; int vlim_lsb, vlim_msb, chrg_volt; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_CHRG_V_LIM_MSB, &vlim_msb); if (ret) return ret; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_CHRG_V_LIM_LSB, &vlim_lsb); if (ret) return ret; chrg_volt = (vlim_msb << 8) | vlim_lsb; return chrg_volt * BQ25790_VREG_V_STEP_uV; } static int bq25790_set_input_volt_lim(struct bq25790_device *bq, int vindpm) { int ret; int vlim_lsb, vlim_msb; int vlim; if (vindpm < BQ25790_VINDPM_V_MIN_uV || vindpm > BQ25790_VINDPM_V_MAX_uV) return -EINVAL; vlim = vindpm / BQ25790_VINDPM_STEP_uV; vlim_msb = (vlim >> 8) & 0xff; ret = regmap_write(bq->regmap, BQ25790_INPUT_V_LIM, vlim_msb); if (ret) return ret; vlim_lsb = vlim & 0xff; return regmap_write(bq->regmap, BQ25790_INPUT_V_LIM, vlim_lsb); } static int bq25790_get_input_volt_lim(struct bq25790_device *bq) { int ret; int vlim; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_INPUT_V_LIM, &vlim); if (ret) return ret; return vlim * BQ25790_VINDPM_STEP_uV; } static int bq25790_set_input_curr_lim(struct bq25790_device *bq, int iindpm) { int ret; int ilim, ilim_lsb, ilim_msb; if (iindpm < BQ25790_IINDPM_I_MIN_uA || iindpm > BQ25790_IINDPM_I_MAX_uA) return -EINVAL; ilim = iindpm / BQ25790_IINDPM_STEP_uA; ilim_msb = (ilim >> 8) & 0xff; ret = regmap_write(bq->regmap, BQ25790_INPUT_I_LIM_MSB, ilim_msb); if (ret) return ret; ilim_lsb = ilim & 0xff; return regmap_write(bq->regmap, BQ25790_INPUT_I_LIM_LSB, ilim_lsb); } static int bq25790_get_input_curr_lim(struct bq25790_device *bq) { int ret; int ilim_msb, ilim_lsb; u16 ilim; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_INPUT_I_LIM_MSB, &ilim_msb); if (ret) return ret; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_INPUT_I_LIM_LSB, &ilim_lsb); if (ret) return ret; ilim = (ilim_msb << 8) | ilim_lsb; return ilim * BQ25790_IINDPM_STEP_uA; } static int bq25790_get_state(struct bq25790_device *bq, struct bq25790_state *state) { int chrg_stat_0, chrg_stat_1, chrg_stat_3, chrg_stat_4; int chrg_ctrl_0, fault_0, fault_1; int ret; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_CHRG_STAT_0, &chrg_stat_0); if (ret) return ret; state->vbus_status = chrg_stat_0 & BQ25790_VBUS_PRESENT; state->online = chrg_stat_0 & BQ25790_PG_STAT; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_CHRG_STAT_1, &chrg_stat_1); if (ret) return ret; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_CHRG_CTRL_0, &chrg_ctrl_0); if (ret) return ret; if (chrg_ctrl_0 & BQ25790_CHRG_EN) state->chrg_status = chrg_stat_1 & BQ25790_CHG_STAT_MSK; else state->chrg_status = BQ25790_NOT_CHRGING; state->chrg_type = chrg_stat_1 & BQ25790_VBUS_STAT_MSK; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_CHRG_STAT_4, &chrg_stat_4); if (ret) return ret; state->health = chrg_stat_4 & BQ25790_TEMP_MASK; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_FAULT_STAT_0, &fault_0); if (ret) return ret; state->fault_0 = fault_0; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_FAULT_STAT_1, &fault_1); if (ret) return ret; state->fault_1 = fault_1; ret = regmap_read(bq->regmap, BQ25790_CHRG_STAT_3, &chrg_stat_3); if (ret) return ret; state->vbat_adc = bq25790_get_vbat_adc(bq); state->vbus_adc = bq25790_get_vbus_adc(bq); state->ibat_adc = bq25790_get_ibat_adc(bq); state->ibus_adc = bq25790_get_ibus_adc(bq); return 0; } static int bq25790_charger_set_property(struct power_supply *psy, enum power_supply_property prop, const union power_supply_propval *val) { struct bq25790_device *bq = power_supply_get_drvdata(psy); int ret = -EINVAL; switch (prop) { case POWER_SUPPLY_PROP_INPUT_CURRENT_LIMIT: ret = bq25790_set_input_curr_lim(bq, val->intval); break; case POWER_SUPPLY_PROP_STATUS: break; case POWER_SUPPLY_PROP_INPUT_VOLTAGE_LIMIT: ret = bq25790_set_input_volt_lim(bq, val->intval); break; default: return -EINVAL; } return ret; } static int bq25790_battery_set_property(struct power_supply *psy, enum power_supply_property prop, const union power_supply_propval *val) { struct bq25790_device *bq = power_supply_get_drvdata(psy); int ret = -EINVAL; switch (prop) { case POWER_SUPPLY_PROP_CONSTANT_CHARGE_VOLTAGE: ret = bq25790_set_chrg_volt(bq, val->intval); break; case POWER_SUPPLY_PROP_CONSTANT_CHARGE_CURRENT: ret = bq25790_set_ichrg_curr(bq, val->intval); break; case POWER_SUPPLY_PROP_PRECHARGE_CURRENT: ret = bq25790_set_prechrg_curr(bq, val->intval); break; case POWER_SUPPLY_PROP_CHARGE_TERM_CURRENT: ret = bq25790_set_term_curr(bq, val->intval); break; default: return -EINVAL; } return ret; } static int bq25790_charger_get_property(struct power_supply *psy, enum power_supply_property psp, union power_supply_propval *val) { struct bq25790_device *bq = power_supply_get_drvdata(psy); struct bq25790_state state; int ret = 0; mutex_lock(&bq->lock); ret = bq25790_get_state(bq, &state); mutex_unlock(&bq->lock); if (ret) return ret; switch (psp) { case POWER_SUPPLY_PROP_STATUS: if (!state.chrg_type || (state.chrg_type == BQ25790_OTG_MODE)) val->intval = POWER_SUPPLY_STATUS_DISCHARGING; else if (!state.chrg_status) val->intval = POWER_SUPPLY_STATUS_NOT_CHARGING; else if (state.chrg_status == BQ25790_TERM_CHRG) val->intval = POWER_SUPPLY_STATUS_FULL; else val->intval = POWER_SUPPLY_STATUS_CHARGING; break; case POWER_SUPPLY_PROP_CHARGE_TYPE: switch (state.chrg_status) { case BQ25790_TRICKLE_CHRG: val->intval = POWER_SUPPLY_CHARGE_TYPE_TRICKLE; break; case BQ25790_PRECHRG: val->intval = POWER_SUPPLY_CHARGE_TYPE_TRICKLE; break; case BQ25790_FAST_CHRG: val->intval = POWER_SUPPLY_CHARGE_TYPE_FAST; break; case BQ25790_TAPER_CHRG: val->intval = POWER_SUPPLY_CHARGE_TYPE_STANDARD; break; case BQ25790_TOP_OFF_CHRG: val->intval = POWER_SUPPLY_CHARGE_TYPE_TRICKLE; break; case BQ25790_NOT_CHRGING: val->intval = POWER_SUPPLY_CHARGE_TYPE_NONE; break; default: val->intval = POWER_SUPPLY_CHARGE_TYPE_UNKNOWN; } break; case POWER_SUPPLY_PROP_MANUFACTURER: val->strval = BQ25790_MANUFACTURER; break; case POWER_SUPPLY_PROP_MODEL_NAME: val->strval = BQ25790_NAME; break; case POWER_SUPPLY_PROP_ONLINE: val->intval = state.online; break; case POWER_SUPPLY_PROP_USB_TYPE: if (!state.chrg_type) { val->intval = POWER_SUPPLY_USB_TYPE_UNKNOWN; break; } switch (state.chrg_type) { case BQ25790_USB_SDP: val->intval = POWER_SUPPLY_USB_TYPE_SDP; break; case BQ25790_USB_CDP: val->intval = POWER_SUPPLY_USB_TYPE_CDP; break; case BQ25790_USB_DCP: val->intval = POWER_SUPPLY_USB_TYPE_DCP; break; case BQ25790_OTG_MODE: val->intval = POWER_SUPPLY_USB_TYPE_ACA; break; default: val->intval = POWER_SUPPLY_USB_TYPE_UNKNOWN; break; } break; case POWER_SUPPLY_PROP_HEALTH: if (state.fault_1 && (BQ25790_OTG_OVP | BQ25790_VSYS_OVP)) val->intval = POWER_SUPPLY_HEALTH_OVERVOLTAGE; else val->intval = POWER_SUPPLY_HEALTH_GOOD; switch (state.health) { case BQ25790_TEMP_HOT: val->intval = POWER_SUPPLY_HEALTH_HOT; break; case BQ25790_TEMP_WARM: val->intval = POWER_SUPPLY_HEALTH_WARM; break; case BQ25790_TEMP_COOL: val->intval = POWER_SUPPLY_HEALTH_COOL; break; case BQ25790_TEMP_COLD: val->intval = POWER_SUPPLY_HEALTH_COLD; break; } break; case POWER_SUPPLY_PROP_VOLTAGE_NOW: val->intval = state.vbus_adc; break; case POWER_SUPPLY_PROP_CURRENT_NOW: val->intval = state.ibus_adc; break; case POWER_SUPPLY_PROP_INPUT_VOLTAGE_LIMIT: ret = bq25790_get_input_volt_lim(bq); if (ret < 0) return ret; val->intval = ret; break; case POWER_SUPPLY_PROP_INPUT_CURRENT_LIMIT: ret = bq25790_get_input_curr_lim(bq); if (ret < 0) return ret; val->intval = ret; break; default: return -EINVAL; } return ret; } static int bq25790_battery_get_property(struct power_supply *psy, enum power_supply_property psp, union power_supply_propval *val) { struct bq25790_device *bq = power_supply_get_drvdata(psy); struct bq25790_state state; int ret = 0; mutex_lock(&bq->lock); ret = bq25790_get_state(bq, &state); mutex_unlock(&bq->lock); if (ret) return ret; ret = regmap_update_bits(bq->regmap, BQ25790_ADC_CTRL, BQ25790_ADC_EN, BQ25790_ADC_EN); if (ret) return ret; switch (psp) { case POWER_SUPPLY_PROP_VOLTAGE_NOW: val->intval = state.vbat_adc; break; case POWER_SUPPLY_PROP_CURRENT_NOW: val->intval = state.ibat_adc; break; case POWER_SUPPLY_PROP_CONSTANT_CHARGE_CURRENT: ret = bq25790_get_ichg_curr(bq); if (ret < 0) return ret; val->intval = ret; break; case POWER_SUPPLY_PROP_CONSTANT_CHARGE_CURRENT_MAX: val->intval = bq->init_data.max_ichg; break; case POWER_SUPPLY_PROP_CONSTANT_CHARGE_VOLTAGE: ret = bq25790_get_chrg_volt(bq); if (ret < 0) return ret; val->intval = ret; break; case POWER_SUPPLY_PROP_CONSTANT_CHARGE_VOLTAGE_MAX: val->intval = bq->init_data.max_vreg; break; case POWER_SUPPLY_PROP_PRECHARGE_CURRENT: ret = bq25790_get_prechrg_curr(bq); if (ret < 0) return ret; val->intval = ret; break; case POWER_SUPPLY_PROP_CHARGE_TERM_CURRENT: ret = bq25790_get_term_curr(bq); if (ret < 0) return ret; val->intval = ret; break; default: return -EINVAL; } return ret; } static bool bq25790_state_changed(struct bq25790_device *bq, struct bq25790_state *new_state) { struct bq25790_state old_state; mutex_lock(&bq->lock); old_state = bq->state; mutex_unlock(&bq->lock); return (old_state.chrg_status != new_state->chrg_status || old_state.chrg_fault != new_state->chrg_fault || old_state.online != new_state->online || old_state.health != new_state->health || old_state.fault_0 != new_state->fault_0 || old_state.fault_1 != new_state->fault_1 || old_state.chrg_type != new_state->chrg_type || old_state.vbat_adc != new_state->vbat_adc || old_state.vbus_adc != new_state->vbus_adc || old_state.ibat_adc != new_state->ibat_adc); } static irqreturn_t bq25790_irq_handler_thread(int irq, void *private) { struct bq25790_device *bq = private; struct bq25790_state state; int ret; ret = bq25790_get_state(bq, &state); if (ret < 0) goto irq_out; if (!bq25790_state_changed(bq, &state)) goto irq_out; mutex_lock(&bq->lock); bq->state = state; mutex_unlock(&bq->lock); power_supply_changed(bq->charger); irq_out: return IRQ_HANDLED; } static enum power_supply_property bq25790_power_supply_props[] = { POWER_SUPPLY_PROP_MANUFACTURER, POWER_SUPPLY_PROP_MODEL_NAME, POWER_SUPPLY_PROP_STATUS, POWER_SUPPLY_PROP_ONLINE, POWER_SUPPLY_PROP_HEALTH, POWER_SUPPLY_PROP_VOLTAGE_NOW, POWER_SUPPLY_PROP_CURRENT_NOW, POWER_SUPPLY_PROP_INPUT_VOLTAGE_LIMIT, POWER_SUPPLY_PROP_INPUT_CURRENT_LIMIT, POWER_SUPPLY_PROP_CHARGE_TYPE, POWER_SUPPLY_PROP_USB_TYPE, }; static enum power_supply_property bq25790_battery_props[] = { POWER_SUPPLY_PROP_VOLTAGE_NOW, POWER_SUPPLY_PROP_CURRENT_NOW, POWER_SUPPLY_PROP_CONSTANT_CHARGE_CURRENT, POWER_SUPPLY_PROP_CONSTANT_CHARGE_CURRENT_MAX, POWER_SUPPLY_PROP_CONSTANT_CHARGE_VOLTAGE, POWER_SUPPLY_PROP_CONSTANT_CHARGE_VOLTAGE_MAX, POWER_SUPPLY_PROP_PRECHARGE_CURRENT, POWER_SUPPLY_PROP_CHARGE_TERM_CURRENT, }; static char *bq25790_charger_supplied_to[] = { "main-battery", }; static int bq25790_property_is_writeable(struct power_supply *psy, enum power_supply_property prop) { switch (prop) { case POWER_SUPPLY_PROP_INPUT_CURRENT_LIMIT: case POWER_SUPPLY_PROP_CONSTANT_CHARGE_VOLTAGE: case POWER_SUPPLY_PROP_CONSTANT_CHARGE_CURRENT: case POWER_SUPPLY_PROP_PRECHARGE_CURRENT: case POWER_SUPPLY_PROP_CHARGE_TERM_CURRENT: case POWER_SUPPLY_PROP_STATUS: case POWER_SUPPLY_PROP_INPUT_VOLTAGE_LIMIT: return true; default: return false; } } static const struct power_supply_desc bq25790_power_supply_desc = { .name = "bq25790-charger", .type = POWER_SUPPLY_TYPE_USB, .usb_types = bq25790_usb_type, .num_usb_types = ARRAY_SIZE(bq25790_usb_type), .properties = bq25790_power_supply_props, .num_properties = ARRAY_SIZE(bq25790_power_supply_props), .get_property = bq25790_charger_get_property, .set_property = bq25790_charger_set_property, .property_is_writeable = bq25790_property_is_writeable, }; static const struct power_supply_desc bq25790_battery_desc = { .name = "bq25790-battery", .type = POWER_SUPPLY_TYPE_BATTERY, .get_property = bq25790_battery_get_property, .set_property = bq25790_battery_set_property, .properties = bq25790_battery_props, .num_properties = ARRAY_SIZE(bq25790_battery_props), .property_is_writeable = bq25790_property_is_writeable, }; static bool bq25790_is_volatile_reg(struct device *dev, unsigned int reg) { switch (reg) { case BQ25790_ICO_I_LIM...BQ25790_FAULT_FLAG_1: case BQ25790_ADC_CTRL...BQ25790_ADC_DM: case BQ25790_CHRG_CTRL_0: return true; default: return false; } } static const struct regmap_config bq25790_regmap_config = { .reg_bits = 8, .val_bits = 8, .max_register = BQ25790_PART_INFO, .reg_defaults = bq25790_reg_defs, .num_reg_defaults = ARRAY_SIZE(bq25790_reg_defs), .cache_type = REGCACHE_RBTREE, .volatile_reg = bq25790_is_volatile_reg, }; static int bq25790_power_supply_init(struct bq25790_device *bq, struct device *dev) { struct power_supply_config psy_cfg = { .drv_data = bq, .of_node = dev->of_node, }; psy_cfg.supplied_to = bq25790_charger_supplied_to; psy_cfg.num_supplicants = ARRAY_SIZE(bq25790_charger_supplied_to); bq->charger = devm_power_supply_register(bq->dev, &bq25790_power_supply_desc, &psy_cfg); if (IS_ERR(bq->charger)) return -EINVAL; bq->battery = devm_power_supply_register(bq->dev, &bq25790_battery_desc, &psy_cfg); if (IS_ERR(bq->battery)) return -EINVAL; return 0; } static int bq25790_hw_init(struct bq25790_device *bq) { int ret = 0; int wd_reg_val = BQ25790_WATCHDOG_DIS; int i; struct power_supply_battery_info bat_info = { }; if (bq->watchdog_timer) { for (i = 0; i < BQ25790_NUM_WD_VAL; i++) { if (bq->watchdog_timer > bq25790_watchdog_time[i] && bq->watchdog_timer < bq25790_watchdog_time[i + 1]) wd_reg_val = i; } } ret = regmap_update_bits(bq->regmap, BQ25790_CHRG_CTRL_1, BQ25790_WATCHDOG_MASK, wd_reg_val); ret = power_supply_get_battery_info(bq->charger, &bat_info); if (ret) { dev_warn(bq->dev, "battery info missing, default values will be applied\n"); bat_info.constant_charge_current_max_ua = BQ25790_ICHRG_I_DEF_uA; bat_info.constant_charge_voltage_max_uv = BQ25790_VREG_V_DEF_uV; bat_info.precharge_current_ua = BQ25790_PRECHRG_I_DEF_uA; bat_info.charge_term_current_ua = BQ25790_TERMCHRG_I_DEF_uA; bq->init_data.max_ichg = BQ25790_ICHRG_I_MAX_uA; bq->init_data.max_vreg = BQ25790_VREG_V_MAX_uV; } else { bq->init_data.max_ichg = bat_info.constant_charge_current_max_ua; bq->init_data.max_vreg = bat_info.constant_charge_voltage_max_uv; } ret = bq25790_set_ichrg_curr(bq, bat_info.constant_charge_current_max_ua); if (ret) goto err_out; ret = bq25790_set_prechrg_curr(bq, bat_info.precharge_current_ua); if (ret) goto err_out; ret = bq25790_set_chrg_volt(bq, bat_info.constant_charge_voltage_max_uv); if (ret) goto err_out; ret = bq25790_set_term_curr(bq, bat_info.charge_term_current_ua); if (ret) goto err_out; ret = bq25790_set_input_volt_lim(bq, bq->init_data.vlim); if (ret) goto err_out; ret = bq25790_set_input_curr_lim(bq, bq->init_data.ilim); if (ret) goto err_out; return 0; err_out: return ret; } static int bq25790_parse_dt(struct bq25790_device *bq) { int ret; ret = device_property_read_u32(bq->dev, "watchdog-timer", &bq->watchdog_timer); if (ret) bq->watchdog_timer = BQ25790_WATCHDOG_DIS; if (bq->watchdog_timer > BQ25790_WATCHDOG_MAX || bq->watchdog_timer < BQ25790_WATCHDOG_DIS) return -EINVAL; ret = device_property_read_u32(bq->dev, "input-voltage-limit-microvolt", &bq->init_data.vlim); if (ret) bq->init_data.vlim = BQ25790_VINDPM_DEF_uV; if (bq->init_data.vlim > BQ25790_VINDPM_V_MAX_uV || bq->init_data.vlim < BQ25790_VINDPM_V_MIN_uV) return -EINVAL; ret = device_property_read_u32(bq->dev, "input-current-limit-microamp", &bq->init_data.ilim); if (ret) bq->init_data.ilim = BQ25790_IINDPM_DEF_uA; if (bq->init_data.ilim > BQ25790_IINDPM_I_MAX_uA || bq->init_data.ilim < BQ25790_IINDPM_I_MIN_uA) return -EINVAL; return 0; } static int bq25790_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id) { struct device *dev = &client->dev; struct bq25790_device *bq; int ret; dev_err(dev, "############ bq25790_probe 0 ############\n"); bq = devm_kzalloc(dev, sizeof(*bq), GFP_KERNEL); if (!bq) return -ENOMEM; dev_err(dev, "############ bq25790_probe 1 ############\n"); bq->client = client; bq->dev = dev; mutex_init(&bq->lock); strncpy(bq->model_name, id->name, I2C_NAME_SIZE); bq->regmap = devm_regmap_init_i2c(client, &bq25790_regmap_config); if (IS_ERR(bq->regmap)) { dev_err(dev, "Failed to allocate register map\n"); return PTR_ERR(bq->regmap); } dev_err(dev, "############ bq25790_probe 2 ############\n"); i2c_set_clientdata(client, bq); ret = bq25790_parse_dt(bq); if (ret) { dev_err(dev, "Failed to read device tree properties%d\n", ret); return ret; } dev_err(dev, "############ bq25790_probe 3 ############\n"); /* OTG reporting */ bq->usb2_phy = devm_usb_get_phy(dev, USB_PHY_TYPE_USB2); if (!IS_ERR_OR_NULL(bq->usb2_phy)) { INIT_WORK(&bq->usb_work, bq25790_usb_work); bq->usb_nb.notifier_call = bq25790_usb_notifier; usb_register_notifier(bq->usb2_phy, &bq->usb_nb); } bq->usb3_phy = devm_usb_get_phy(dev, USB_PHY_TYPE_USB3); if (!IS_ERR_OR_NULL(bq->usb3_phy)) { INIT_WORK(&bq->usb_work, bq25790_usb_work); bq->usb_nb.notifier_call = bq25790_usb_notifier; usb_register_notifier(bq->usb3_phy, &bq->usb_nb); } if (client->irq) { ret = devm_request_threaded_irq(dev, client->irq, NULL, bq25790_irq_handler_thread, IRQF_TRIGGER_FALLING | IRQF_ONESHOT, dev_name(&client->dev), bq); if (ret) goto error_out; } dev_err(dev, "############ bq25790_probe 4 ############\n"); ret = bq25790_power_supply_init(bq, dev); if (ret) { dev_err(dev, "Failed to register power supply\n"); goto error_out; } dev_err(dev, "############ bq25790_probe 5 ############\n"); ret = bq25790_hw_init(bq); if (ret) { dev_err(dev, "Cannot initialize the chip.\n"); goto error_out; } dev_err(dev, "############ bq25790_probe ok ############\n"); return ret; error_out: if (!IS_ERR_OR_NULL(bq->usb2_phy)) usb_unregister_notifier(bq->usb2_phy, &bq->usb_nb); if (!IS_ERR_OR_NULL(bq->usb3_phy)) usb_unregister_notifier(bq->usb3_phy, &bq->usb_nb); dev_err(dev, "############ bq25790_probe 6 ############\n"); return ret; } static const struct i2c_device_id bq25790_i2c_ids[] = { { BQ25790_NAME, 0 }, {}, }; MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, bq25790_i2c_ids); static const struct of_device_id bq25790_of_match[] = { { .compatible = "ti,bq25790", }, { }, }; MODULE_DEVICE_TABLE(of, bq25790_of_match); static const struct acpi_device_id bq25790_acpi_match[] = { {BQ25790_NAME, 0}, {}, }; MODULE_DEVICE_TABLE(acpi, bq25790_acpi_match); static struct i2c_driver bq25790_driver = { .driver = { .name = "bq25790-charger", .of_match_table = bq25790_of_match, .acpi_match_table = ACPI_PTR(bq25790_acpi_match), }, .probe = bq25790_probe, .id_table = bq25790_i2c_ids, }; module_i2c_driver(bq25790_driver); MODULE_AUTHOR("Dan Murphy <dmurphy@ti.com>"); MODULE_AUTHOR("Ricardo Rivera-Matos <r-rivera-matos@ti.com>"); MODULE_DESCRIPTION("bq25790 charger driver"); MODULE_LICENSE("GPL v2");
谢谢,此致,
樱桃
你好,Cherry,
因为充电器可以在 WD 到期时更改某些寄存器,所以我需要读取所有寄存器,而不是最初写入的寄存器。 此外,如果 BATREG 写入3.6V,则 SMIN 写入的内容是什么? 如果蓄电池电压为4.2V,充电器应报告 BAT_OVP。 如果 SMIN 高于3.6V,充电器将无法正常工作。 最后,如果 WD 过期,则根据单元格的 PIN 设置,SYSMIN 和 ICHG 将恢复为默认值,但我看不到写入包含单元格位的 REG0x0A 的内容。
此致,
杰夫