This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:LDO 部分启用,无输入电压

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070506/bq24250-ldo-is-partially-enabled-without-input-voltage

部件号:BQ24250

您好,

我使用 BQ24250 IC 作为1 节锂电池的充电器。 问题在于,如果未连接输入,LDO 针脚的电压大约为2.15V,而不是0V (5V 导轨来自 USB 连接器)。 由于几个电阻器连接到 TS 引脚和 GND,因此会导致功耗。  

你有什么想法吗?

请提前感谢

您可以在此处找到原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jose,

    当 VBUS 低于 UVLO 时,LDO 不应具有输出。  VBUS 上的电压是多少?  STAT 和 EN1的3.3V 上拉导轨是否朝上?  如果消除了这一问题,LDO 电压是否会消失?

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Jeff,

    由于没有输入,VBUS 为0伏,但是3.3V 导轨已启动,因为它来自 vsys 调节,并且已连接电池。

    我听从了您的建议,将 EN1与 LDO (而不是3.3V)绑定,从而解决了问题! 但我无法找到任何与避免将 EN1拉高到数据表中 VBUS 中没有输入的位置有关的内容。  

    谢谢!