请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ24610 你(们)好
我使用 BQ24610充电器和4S1P 电池。
图解作为附加文件。
e2e.ti.com/.../3438.BQ24610.pdf
如果插入电池,VYS 为14.77V,与电池电压相同。
但插入适配器(20V/5A),不充电。
当我插入不带电池的适配器(20V/5A)时,vsys 为9.8伏。
我测量功率上升波,如下所示:

在/Pg 拉低后,似乎/ACDRV 无法打开 ACFET。
请帮助查看示意图并解决此问题。
埃奇尔