This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:PSPICE 模拟过程中的问题

Guru**** 2532120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070798/tlv61046a-problems-during-pspice-simulation

部件号:TLV61046A

大家好,团队

客户情况:输入3~5V,标准3.3V,输出14V/2.5A,波纹电压为200mV。

下面是示意图:

 e2e.ti.com/.../_0674BA8B3C50FF4E1F77D37E9C67_.pdf

附加 为模拟结果。

您能否提供有关电容器或电感器的一些建议来执行此模拟?

巴西,格雷西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gracie,

    启动看起来正常。 您需要什么帮助? 您可以缩放输出波形以检查波纹。 请注意,输出电容是有效电容。 选择陶瓷电容器时,需要考虑直流偏压降额。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,耶琴  

    客户情况: 200mA 负载:正常。 但输出功率不能随着输出电流的增大而升高。  

    巴西,格雷西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷斯:

    设备的电流限制为980mA,用于输入端。  它不支持3至14V,200mA。