This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24292I:关于 BQ24292的 Vregn 的说明

Guru**** 2501915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069980/bq24292i-clarification-on-vregn-for-bq24292

部件号:BQ24292I

您好,

我可以澄清 BQ24292上的 Vregn 吗?

#1:为什么 LDO 输出会根据 VBUS 而变化?

VBUS = 6V,Vregn = 4.8 V 至5.5V

VBUS = 5V,Vregn = 4.7V 至4.8V

2:如果 Vregn 的最小电压为4.7V @VBUS = 5V,为什么 Vregn =3.8V 时的电流限制规格?

谢谢,

克里斯蒂娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯蒂娜,

    REGN 基本上是一个5V LDO。

    2.该规格为 REGN 提供最大输出电流。

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宁

    如果这是一个5V 稳压器,最小电压为4.7V,为什么我们将最大电流规范为3.8V? 因为客户无法以3.8伏的电压工作。

    谢谢,

    克里斯蒂娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯蒂娜,

    REGN LDO 输出因负载而异。 该规范只是告诉我们,当负载超过50mA 时,REGN 输出可能下降到3.8 V。 一些客户可能希望使用 REGN LDO 作为电源,以支持定制板上的某些系统负载。 由于 REGN LDO 电流容量有限,因此不建议这样做。

    谢谢,

    宁。