This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952PFBR 无法输出3.3 V,采集蓄电池电压值不准确

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069999/bq76952-the-bq76952pfbr-cannot-output-3-3-v-and-the-acquisition-battery-voltage-value-is-not-accurate

部件号:BQ76952

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

BQ76952PFBR 芯片 REG1无法输出3.3 V,IIC 可以通信,采集电池电压不准确,是否与3.3 V 相关? 请帮助查看以下示意图:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/BQ76952_2D00_1.pdf

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    为什么他们有 R81电阻器? 这是不应该需要的。 我注意到的不相关的事情是,我们通常建议使用一个10莫姆电阻器,从 BREG 到 VSS,以防止 IC 关闭时发生泄漏电流。

    他们能否测量 Regin 电压并查看其是否正常? REG1是否输出任何电压? 如果 REG1未输出任何电压,它们如何能够进行 I2C 通信?

    确保已启用 REG0,否则 REG1将无法工作。

    单元格输入处不应有4.7千欧或 LED。 这是电池消耗的额外电流,也可能影响电池测量。 拆下这些电压并查看电池电压是否更准确。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门