This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-device-FW:FCC 更新标志问题!

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070008/bq78350-r2-device-fw-fcc-update-flag-question

部件号:BQ78350-R2-device-FW
“线程”中讨论的其它部件:BQ78350

我们需要知道在 bq78350中何时更新了 FCC?

我阅读了技术参考手册, 在第17.2.40节中,0x0056 GaugingStatus 命令中有 FCCX 位  

“FCCX (第10位):FullChargeCapacity()已更新。 此位每次都会更改状态
FullChargeCapacity()更新”。

但没有说如果设置了 FCCX,该位何时将 CEAR 设置为0?  

另一个问题是关于周期计数,如何在 bq78350的重新启动/关闭/打开电源后将周期计数重置为0,因此周期计数真实反映了电池在生命周期中的使用周期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    每次更新充满电容量时,FCCX 位将切换。 因此,如果它为“0”,当 FCC 更新时它将更改为“1”。 下次 FCC 更新时,它将更改为“0”。

    如果您对仪表进行电源循环,则会重置周期计数(以及未存储在数据闪存中的其他寄存器)。 有 一个数据闪存参数,您可以在其中写入周期计数以初始化此寄存器-燃油测量:状态:周期计数。 您可以使用控制器读取周期计数,然后在打开压力表以初始化该值时写入此数据闪存参数。

    此致,

    马特