This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:BQ34Z100EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069836/bq34z100evm-bq34z100evm

部件号:BQ34Z100EVM
“线程”中讨论的其它部件:BQ34Z100-G1EV2400

您好,

我遵循 bq34z100-G1快速入门指南 说明。

在第3.4节“更新 EVM2400固件”中,我在命令窗口中遇到错误。

它显示“Error:No Free EV2400 Detected, If one is connected but the LED are not on,

EV2400上的指示灯已打开,因此不确定为什么会显示此错误信息。

请提供建议

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    EV2400产品页面上提供了有关 EV2400的其他信息。 用户指南有升级的方向。 如果这些都不起作用,则硬件可能有问题。