This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87562-Q1:我们是否可以分离 Bucb_x?的 VIN 引脚?

Guru**** 1117760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069984/lp87562-q1-could-we-separate-the-vin-pin-for-buck_x

部件号:LP87562-Q1

你好,团队

在检查 LP87562Q1之后,我们想问一个问题,我们能否将 VIN 引脚分开,就像我们向 VIN_B0提供一个特定电压 VIN 并向 VIN_B1/2/3提供另一个电压 VIN 一样,LP87562Q1器件是否正常? 如果可以,我们如何配置 Vana 引脚? 我正在与客户讨论他们为什么需要与其他人分摊一个不同的降压,但我想知道这对 LP87562Q1是否正常? 或者 LP87562Q1只能支持所有 bucks 的相同 Vin? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zirui,

    不幸的是,这是不可能的。 所有降压输入和 Vana 必须具有相同的电位。 设备内部没有电平转换器,因此可以 使用不同的电压为 bBucks 供电。 所有的巴克斯和瓦纳都需要相同的电压。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela