请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCD90160A 在 UCD91060A 上,哪个针脚被视为常见问题解答中提到的“控制针脚”
*****
'正确的导轨排序方法是使用控制销。 观察到每个导轨的延迟和相关性配置,并且在上的以下序列没有初始化时间延迟。”
*****
这是 PMBus 参考,还是实际是物理引脚,或者应该为此配置一个 GPI/GPIO。
数据表中的*无*显示任何引脚为“控制引脚”或可配置的控制引脚。
谢谢