This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z50, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067864/bq40z50-r2

“线程”中讨论的其他部件:BQ40Z50-R2EV2400BQSTUDIOBQ40Z50BQ25710

bq40z50-R2

我 需要知道 BQ2571x 评估模块(BQ40Z50-R2)需要什么

我下载了哪些软件来获取数据?

我是否可以使用此 BQ2571x 评估模块进行充电电池表征?
我需要的是测量和分析数据,以提高电池组的预期寿命,即从300个生命周期到500个生命周期

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ramin,

    本设备使用带有 EV2400通信适配器的 BQStudio 软件来获取数据。 有关此和连接说明的更多信息,请参见《BQ2571x EVM 用户指南》。

    谢谢,

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    请提供如何购买这些产品的说明?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25710EVM-017 不可用! 我需要尽快更换! 您是否有其他任何可执行相同操作的 EVAL 板?
    我们现在需要一个

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉明

    您是否拥有独立的 BQ40z50 EVM? 在这里,我对您的预期设置有点困惑。 如果您有 BQ40z50,您甚至不需要充电器(如 BQ25710),因为仪表是为您记录所有数据的内容。 只需一个电源,您就可以使用仪表记录所需的所有生命周期数据。 此处更清楚地说明您的具体目标用例将有助于我指导您使用库存中的产品并执行您需要的功能。

    谢谢,

    杰克逊