This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:低 Vin 时电流消耗较高

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256404, UCC25640EVM-020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069029/ucc256402-higher-current-draw-at-low-vin

部件号:UCC256402
线程中讨论的其它部件: UCC256404UCC25640EVM-020

您好,

我们在直流输入应用(70 - 120V)中使用 UCC256402,当输入电压低于95V 时,电流消耗会更高。

我们一直在修改 UCC25640EVM-020.Evaluation。  起初,我们以为 UCC256404 X 盖放电可能会发生,但 我们在 UCC256402和 UCC256404上都看到了这个问题。

可能与控制器在共振以上或以下工作有关?

谢谢你,Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith,

    一般而言,当 输入电压低于额定电压时,LLC 谐振转换器在谐振频率下工作(假设转换器设计为在额定电压下以谐振频率工作)。 因此,当您以较低的输入电压操作时,如果使用相同的电源,输入电流将会增加。  

    UCC256404具有 x 盖放电功能,其中 AS UCC256402没有该功能。 因此,如果是 UCC256404,您必须将 HV 针脚连接到整流式交流电压,而如果是 UCC256402,则可以将其连接到整流式交流电压或直流输入电压以启动 HV。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔