请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS541620 “线程: TPSM5D1806”中讨论的其它部件
我正在寻找适合我的设计的稳压器,最好是线性稳压器。 我的输入电压范围为5V-10V (来自台式直流电源)。
我需要为 IC 提供四种不同的电压:
- 1V,6A
- 1.8V,6A
- 1.5V,3A
- 3V,500mA
请您推荐我可以用于此设计的一些监管机构吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在寻找适合我的设计的稳压器,最好是线性稳压器。 我的输入电压范围为5V-10V (来自台式直流电源)。
我需要为 IC 提供四种不同的电压:
请您推荐我可以用于此设计的一些监管机构吗?
谢谢
TPS541620是比较简单的设计的理想选择,也是 TPSM5D1806。
此外,您还可以使用 https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/products.html 查找其他潜在设备