This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1EVM-2100:将 EVM 配置修改为单相输出

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068575/lm5143-q1evm-2100-modify-evm-config-to-single-output-two-phase

部件号:LM5143-Q1EVM-2100

大家好,团队

标题,如果我要将 EVM 配置设置为单输出,两相。 我应该只修改红色连接吗? 如果有任何需要修改的部分,请告诉我。 谢谢你。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,

    您可以拆除 Comp2补偿网络,并连接将两个输出连接在一起的跳线。 此外,使用快速启动计算器验证您的设计,特别是在补偿方面(请记住根据需要降低陶瓷输出盖的电压值)。

    此致,

    蒂姆