“线程”中讨论的其它部件: UCC2818A, UCC28180
您好,
这是我第一次设计交流-直流转换器,特别是在高功率领域。
最终应用将是研磨机,主电机将是350W 至750W 范围内的 BLDC,直流电压将约为350V 至400V,除了隔离的第二级以提供更低的3.3V 逻辑。
我了解了 CCM 和 CRCM,并看到针对该功率范围的建议解决方案是单相 CCM 或交叉 CRCM。
我看到了这个部件 UCC28019A,它看起来是我的申请的副标题。
我的问题是,因为我离我的舒适区很远:
1.本部分没有说明它将符合 EMC 限制等监管标准,特别是 IEC-6100-3-2,它会这样做吗? (我知道我需要创建输入过滤器)。
2.我看到更多使用相同 CCM 技术的零件,但成本要高得多-我不理解这些差异。 例如,为什么这一部分 UCC2818A 更好(或它有何不同)。
谢谢,
体层摄影