This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:为 PCF 选择合适的部件以为350W 至750W BLDC 供电

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC2818A, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068215/ucc28019a-choosing-the-right-part-for-pcf-to-power-a-350w-to-750w-bldc

部件号:UCC28019A
“线程”中讨论的其它部件: UCC2818AUCC28180

您好,

这是我第一次设计交流-直流转换器,特别是在高功率领域。

最终应用将是研磨机,主电机将是350W 至750W 范围内的 BLDC,直流电压将约为350V 至400V,除了隔离的第二级以提供更低的3.3V 逻辑。

我了解了 CCM 和 CRCM,并看到针对该功率范围的建议解决方案是单相 CCM 或交叉 CRCM。

我看到了这个部件 UCC28019A,它看起来是我的申请的副标题。

我的问题是,因为我离我的舒适区很远:

1.本部分没有说明它将符合 EMC 限制等监管标准,特别是 IEC-6100-3-2,它会这样做吗? (我知道我需要创建输入过滤器)。

2.我看到更多使用相同 CCM 技术的零件,但成本要高得多-我不理解这些差异。 例如,为什么这一部分 UCC2818A 更好(或它有何不同)。

谢谢,

体层摄影

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomer,

    感谢您对 UCC28019A 的关注。  这与您突出显示的功率范围非常匹配。  UCC28180也是该功率级别的受欢迎产品。

    1.是的,它将符合  IEC-61000-3-2。  请注意数据表中的第7.1 (P10)和8.1 (P20)节,其中特别提到了该节。

    2. 除了性能之外,还有其他因素可能影响同一家族中某些组件的定价。 其中一些是包装成本,所使用的硅技术,制造效率等。 TI 对每个组件的定价都尽可能具有竞争力。  因此,价格较低的部件不一定意味着性能较低。  UCC28019A 是一款非常受欢迎的产品,采用简单的8引脚封装,可满足许多客户的 PFC 要求。

    以下是一种使用 UCC28180的 BLDC 参考设计,该设计与 UCC28019A 不同,因为它具有可编程频率和降噪音频: https://www.ti.com/tool/TIDA-00652

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你雷,

    我认为你完全回答了我的问题。

    现在我没有任何其他问题,一旦我深入了解设计,可能会有问题。

    再次感谢,

    体层摄影