This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2104-Q1:outa 和 OUTB 是否都是"L"状态@其中一个在 UVLO_OFF 阈值下?

Guru**** 733070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068310/ucc21540-q1-are-both-of-outa-and-outb-is-l-state-one-of-them-is-under-its-uvlo_off-threshold

部件号:UCC2104-Q1

大家好,团队  

outa 和 OUTB 是否都处于"L"状态@其中之一低于 UVLO_OFF 阈值? 或者只有一个输出是“L”状态@其 VDD 在 UVLO 下?
例如,如果 VDDA 处于 VVDDA_OFF 状态, 则取决于 INB 状态(工作状态),是否仅在“L”状态下使用 OUTB,或者尽管 VDDB > VVDDB_OFF,但 OUTB 和 OUTB 都处于“L”状态?

此致,
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉打字错误。 请回答“outa 和 OUTB“L”状态@其 VDDx 之一低于 UVLO_OFF 阈值? 或者,只有一个输出为“L”状态@其 VDD 在 UVLO 下?”。  

    此致,
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉希基,你好  

    如果 VDDA 低于 UVLO,但 VDDB 正常,则只有 outa 保持在低位,而低 OUTB 将继续跟随输入。  

    数据表部分摘录如下。  

    如果回答了您的问题,请按绿色按钮告知我

    最佳

    迪米特里