This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24035:如何理解充电逻辑?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068080/bq24035-how-to-understand-charging-logic

部件号:BQ24035

你(们)好

请帮助我对 BQ24035数据表第19页上的"费用控制操作流程图"有一些疑问。  

据我所知,VI (输出)代表 输出 引脚处的电压,VI (BAT) 代表 BAT 引脚处的电压。  那么为什么要使用“VI (输出)<V (RCH)”? 确定是否需要为电池充电?  此外,红色方框中所圈出的条件是否应使用 VI (OUT)  VI (BAT)

此外,   在绿色方框中圈出的“VI (输出)<V (LOWV)”的情况 是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这种图像可能不正确,VI (OUT)应为 VI (BAT)

    对于状态为“VI (OUT)< V (LOWV)”的红色框,充电器正在查看预充电的状态。 如果 BAT 电压低于 VLOWV,我们将输入预充电,并将其保持到不满足条件或预充电安全计时器到期之前。

    同样,对于绿色盒,设备正在再次检查 BAT 是否处于预充电范围内。  

    我会将其标记为 用于数据表编辑。 感谢您的发现!

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,安东尼,

    感谢你的帮助。

    此致,

    海梁