请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPSI3050-Q1 “线程: TPSI3050”中讨论的其它部件
大家好,团队
TPSI3050-Q1能否作为100%占空比运行?
此致,
Ochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
TPSI3050-Q1能否作为100%占空比运行?
此致,
Ochi
你好,Yoshiki Ochi,
非常感谢您的参与。
是的,您可以通过将 EN 设为高电压来维持 VDRV 的100%占空比。 为了进一步澄清,TPSI3050中的负荷引脚是指从主电源到辅助电源的转换。 此针脚不控制 VDRV 针脚上的 PWM 占空比。 如果您希望在 VDRV 中有100%的占空比,则需要将 EN 高100%来确定 VDRV 高100%。
请告诉我们这是否能满足您的要求。
顺祝商祺!
弗朗西斯科·劳祖里奇