This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 限流电源适配器充电管理选择

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, LM3409, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067265/current-limiting-power-adapter-charging-management-selection

“线程”中讨论的其他部件:bq24600BQ2057LM3409BQ25730

TI 工程师:

我想选择一个适合限流适配器(例如:16.8V 6A),限流电源适配器(4s 电池为16.8V)充电,电源直接连接到蓄电池,对特定电压充电是为了调整充电电流。

我尝试了 BQ24600,但效率不是太高,热量很严重,输入和输出之间存在电压差,无法正常工作。 感觉不合适

我发现 bq2057,它感觉功能是合适的,但不幸的是它不支持4组电池,然后我想使用恒流 IC LM3409,我不知道它是否支持100个工作周期,以及它是否能够实现我需要的功能。

是否有合适的溶液或 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李

    尝试 BQ25730。  控制 BQ25730需要具有 I2C 的主机处理器。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请您澄清您的请求吗? 为什么要实现100占空比并将蓄电池短接至输入?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,由于系统电流相对较大,适配器在早期充电期间直接连接到电池,以减少热量损失。 只要在充电结束时降低充电电流,我认为此应用需要切换模式电流源才能达到,Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我将检查此应用程序的详细信息,我认为它需要一种开关模式的电流源类型,可以解决,输入和输出直接连接,类似于 BQ2057的功能