This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:正在搜索 TI 解决方案&请帮助提供比较表

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90, TLV758P, TPS735
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067426/tps7a90-searching-ti-solution-please-help-provide-comparison-table

部件号:TPS7A90
“线程”中讨论的其它部件: TLV758PTPS735AEC

大家好,团队

有一个很好的新产品,我们可以使用 DIN TI 产品!

客户正在寻找替代   NCV8705MTADJTCG (P2P 会更好)

1.请帮助建议 TI 解决方案,谢谢

TPS7A9001DSKR 是一个好的解决方案吗?  

3.please 帮助提供比较表,我会向客户推荐,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    1)我们的一些最接近竞争对手的 P2P 部件是 TLV75801PDRVR 和 TPS73501DRVR。  

    2)这取决于对客户的重要程度,TPS7A90不是 NCV8705的 P2P,但它是一个低噪声设备,降级更低, 准确度更低。  

    3)  

      NCV8705 TLV758P TPS735 TPS7A90
    AEC Q100 是的
    输出选项 可调输出,固定输出 可调输出 可调输出,固定输出 可调输出
    输出(最大值)(A) 0.5. 0.5. 0.5. 0.5.
    VIN (最大)(V) 5.5. 6. 6.5. 6.5.
    VIN (最小)(V) 2.5. 1.5. 2.7. 1.4.
    输出电压(最大)(V) 5.5. 5.5. 6. 5.7.
    输出电压(最小)(V) 0.8 0.55. 1.2. 0.8
    固定输出选项(V) 1.2,1.8,2.8,3,3.3, 可调节 1.2,1.5,2.5,2.7,2.85, 3.3,3.4
    启用 是的 是的 是的 是的
    电源正常 是的
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 45. 28. 48.
    噪声(uVrms) 12. 53. 16.5. 4.7.
    准确度(%) 2. 1. 2. 1.
    VDO (典型)(mV) 230 95 280 75
    IQ (典型值)(mA) 0.013. 0.025 0.045 2.1
    热阻 θJA Ω(°C/W) 92.6. 80 52. 57.
    最小封装面积(mm2) 4. 4. 4. 6.25.
    软件包类型 WSON SOT-23,WSON 儿子,WSON 儿子

    如果还有其他问题,请告诉我。  

    谢谢,  

    麦克基拉