This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:关于 UCC256404中输出电压的反馈控制

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067218/ucc256404-about-feedback-control-of-output-voltage-in-ucc256404

部件号:UCC256404

您好,

我对 UCC256404上输出电压的反馈控制有疑问。

如果输出电压设置为12伏且实际电压高于12伏,电流将从 FB 引脚流向光电耦合器,输出电压将由该电流量进行调节。
当时,我们认识到,操作是提高切换频率和降低输出电压。
我的想法是否正确?

如果实际输出电压比设定电压高得多,开关频率最终是否会上升到最大工作频率?
还是在某个时候夹紧?
它会被 IFB 夹住吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaji,

    感谢您与我们联系。

    [引用 userid="288899" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1067218/ucc256404-关于反馈控制输出电压输入电压256404]\n 如果输出电压设置为12V 且实际电压高于12V,则输出电流将由该电流和电流控制至光耦合器的输出电流。
    当时,我们认识到,操作是提高切换频率和降低输出电压。
    我的想法是否正确?

    你是对的。 通过增加切换频率来降低输出电压的唯一方法(来自 LLC 增益图解)。  

    因此,当输出电压增加时,Vfbreplica 会降低,因为 Vfbreplica = IFB- I_Optocoupler,其中 I_Optocoupler 会增加。 Vfbreplica 确定 VCR 针脚电压的阈值电压 Vth 和 VTL (请参阅数据表的图7-4)。因此,当 VTH 和 VTL 降低时,转换器的频率会增加。

    [引用 userid="288899" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1067218/ucc256404-关于反馈控制输出电压输入 ucc256404]\n 如果实际输出电压比设定电压高得多,切换频率最终是否会上升到最大工作频率?
    还是在某个时候夹紧?
    它会被 IFB 夹住吗?

    根据上述解释,当输出电压比设定电压高得多时,切换频率将会高得多。 但是,如果我们以更高的频率运行,则切换损耗和磁性损耗都会增加。 为避免这种情况,将使用突发模式功能。  

    当 VFB 副本小于 BMTL 时,转换器停止切换。 这样 ,转换器运行的最大频率将受到限制。

    通过更改 BMTL 阈值,我们可以限制最大工作频率。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔