请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMG3410R150 您好 E2E,
您是否有更多关于第三象限操作中的行为的数据? 在
数据表
-电压的最小/最大值,特别是在5至6 A 时
-电压值超出温度
我们在 硬交换拓扑中使用此 GAN,并为高端拓扑提供引导设备。
在第三个象限操作的死机时间(100 ns)内,行李箱板电压会增加,我需要
了解温度和负载电流在什么范围内会发生这种情况。
祝您安好