“线程”中讨论的其它部件:BQ78350
您好,先生:
请帮助检查我们的日志文件和 gg 文件。
您能否告诉我们为什么此包装符合终止要求,但无法输入终止条件?
如何解决此问题?
请帮助我们提供您的建议。
非常感谢。
e2e.ti.com/.../Blueberry-7S9P-LG-MJ1-2.9-_7E00_-4.1V-start-20211223.gg.csv
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生:
请帮助检查我们的日志文件和 gg 文件。
您能否告诉我们为什么此包装符合终止要求,但无法输入终止条件?
如何解决此问题?
请帮助我们提供您的建议。
非常感谢。
e2e.ti.com/.../Blueberry-7S9P-LG-MJ1-2.9-_7E00_-4.1V-start-20211223.gg.csv
您好,斯塔坦,
我在您的设置中找不到任何说明您所观察到问题的内容。 我注意到您的设置中有一件与之无关的事-我认为您的 OCD 和 OCC 保护设置的值高于您的 AOLD 和 ASCD 硬件电流保护,这可能会导致高电流问题。
我认为这些用户在下面的主题中发现了类似的问题。 我建议阅读这些螺纹,因为它们更详细地解释了电荷端接的工作原理,并且可能需要修改锥形电流以查看您所期望的时间:
此致,
马特
Matt 您好:
感谢您的建议。
我们知道终止标准,但对此仍有疑问。
我们使用相同的 gg 文件,相同的参数,仅将锥形电流更改为400。
如果设置为400,我们可以在终止电流时快速准确地获得终止,
您能告诉我们原因吗? 为什么40 mA 端接电流与400 mA 的结果不相同?
您能为我们提供简短的解释吗?
非常感谢。
e2e.ti.com/.../Blueberry-7S8P-taper-current-set-40mA-20211224.xlsx
e2e.ti.com/.../Blueberry-7S8P-taper-current-set-400mA-20211224.xlsx
e2e.ti.com/.../3108.Blueberry-7S9P-LG-MJ1-2.9-_7E00_-4.1V-start-20211223.gg.csv
您好,斯塔坦,
电荷终止可能难以理解时间。 在下面的线程中,我们将更详细地解释如何在 BQ78350固件中实现这一点:
此致,
马特